• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xen移交给The Linux Foundation的价值是什么?

来源:ZDNET
时间:2013-07-01

分享至:

4月份美国Citrix将开放源代码虚拟化管理程序“Xen”移交至The Linux Foundation,中立的非盈利性质组织“Xen Project”成为新的母体,其中企业成员除了Citrix以及使用Xen的Amazon Web Services以外,还有Google、Intel、AMD、Cisco、Samsung、Oracle等。

参加国际会议“LinuxCon Japan 2013/CloudOpen Japan 2013”而来到日本的Xen.org的社区经理——Citrix公司的Lars Kurth先生,介绍了项目相关移交背景和Xen今后的计划。

Lars Kurth先生

为聚集志愿者而开放

记者:请您讲讲把Xen移交给The Linux Foundation的过程吧。

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):大约2年前,我们计划进行项目移交,目的是为实现更加开放的项目而聚集志愿者。2010年时有7家公司,到2012年时已经有15家公司参加,不仅Citrix公司,同时还有15家公司一起推动新的Xen Project项目。

选择The Linux Foundation是中立的,同时是因为15家公司几乎都参加了The Linux Foundation,并且大家认为比较适合这个项目。

记者:企业的参与和支持今后也会增加吗?

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):比如像Calxeda这样目前尚未参与开发的企业正在新增参与进来,Calxeda是开发基于ARM的高度集成服务器芯片的新兴企业,现在正在通过Calxeda的服务器驱动——Xen进行验证。

记者:谈到ARM,Xen是如何应对ARM的呢。

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):原本Samsung将Xen移植到了ARM,现在ARMv7的虚拟化支持功能安装已经基本结束,目前处于通过各硬件进行验证的阶段。在即将发布的下一版本Xen 4.3中,将作为新功能列举对ARM服务器的支持功能。作为Citrix,也希望能作为企业解决方案参加进来。

记者:ARM和Xen的搭配今后会越来越重要吧?

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):关于ARM的笔记本PC,在Samsung的Chromebook等中搭配有很多Xen。并且,我想今后在网络设备中Xen也会增多,现在Citrix的NetScaler SDX中已经使用有Xen。Cisco参加了Xen Project,所以我对此也非常期待。

记者:现在,Linux的虚拟化管理程序主要有Xen和KVM这2种,那么和KVM的关系如何呢?

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):2个中都有各自所针对的解决方案,开发人数也大致相同,双方互相竞争又互相切磋。我想这是一种健康的状态。

记者:Xen有哪些优于KVM的部分?

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):一个是在安全方面的优势。Xen具有XSM(Xen Security Module)结构,可以直接实现虚拟机隔离。

另外还有在存储及网络中通过专用管理域处理客户域I/O的分解功能。通过这一功能即使其中一个有故障或受到攻击,也能够保护主要的管理域。

此外,在性能方面也有比较有利的部分,我想Amazon也充分利用了这一优势。

记者:Xen在进入Linux内核主线之前,需要给Linux内核打Xen补丁,根据兼容性等问题Linux发行版有不支持Xen的版本吗?

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):曾经进入过Linux内核主线,通过Ubuntu等现在支持Xen。另外,在CentOS社区和Xen Project、Citrix、Rackspace、Go Daddy中,正在推进面向CentOS 6的Xen包项目,我想RC版也会很快出来。

Lars Kurth先生在LinuxCon Japan 2013的Xen展厅

Xen 4.3的新功能演示

和其他开放源码项目的合作进展

记者:您认为Xen今后将会如何发展?

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):我想会成为The Linux Foundation的Xen Project,并继续与其他开放源码项目开展合作。例如,期待在与组入Linux项目的合作中推进支持ARM。

此外,如果参与的企业增加,实机测试和发布或许会更加活跃。近期还在都柏林的Google办公室开了Xen Project的编程马拉松,关于技术及发布等问题进行了讨论。

记者:Xen Project今后应钻研的课题是什么?

Lars Kurth先生(Citrix/Xen.org):一个是让咨询委员会的运营更加顺畅,另外,还需要与想参加的企业联系,同时还需要进行宣传,特别是向以前用过Xen的用户宣传。

以前所谓终端用户指的是经过Linux发行版的一种关系,今后将会直接联系起来。此外,还希望和CloudStack、OpenStack、OpenNebula等云结构软件构建更好的关系。

成为中立性项目的价值

David Nalley先生(Citrix/Apache CloudStack)

记者:从CloudStack看觉得Xen Project怎样?

Nalley先生:虽然CloudStack和哪个管理程序都是中立性关系,但是和Xen的合作增加仍然是一件开心的事。

记者:CloudStack于2012年从Citrix移交至Apache Foundation,这样一来开发有所进展了吧?

Nalley先生:应该说是有了戏剧性的进展,开发者与用户也在急剧增长,通过Ohloh进行的开放源码社区的活跃性调查也是这样,在Apache中也是“第二大急剧增长的项目”。

顺便说一下,Apache CloudStack很快将发布4.1版本,追加了各种功能,我想一定会受到用户欢迎的。

Xen也计划在6月份发布4.3版本,这个也有各种各样的新功能,支持ARM服务器也是新功能之一。此外,还支持上级版本QEMU,并改善了libvirt驱动等。

记者:像CloudStack那样,Xen也有戏剧性增长吧?

Kurth先生:我想是的。

Nalley先生:由于成了中立性项目,所以我认为也会增长吧。

标签 Linux Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购

更多新闻