• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

庆科推低价嵌入式WiFi模块助力物联网建设

来源:EEWORLD
时间:2013-07-01

分享至:

随着物联网概念的兴起,越来越多的设备要求接入网络,从而可以对设备进行智能化控制。不过接入无线网并不像想象的那么简单,360日前发布的智能Wifi终端,其所倡导的理念是可以让不会进行 WiFi 设置的电脑用户轻松上网。类似的,在嵌入式市场中,也有这么一家公司,他们提供的智能化的WiFi模块可以将任何设备接入WiFi互联网,它就是 庆科 ,一家专注于嵌入式互联网解决方案的模块供应商。

据庆科公司总经理王永虹介绍,庆科于2009年正式进入嵌入式WiFi模块领域,随着终端市场以及物联网概念的火爆,公司业绩呈几何倍数增长。公司营收年增长率在5~8倍,而明年更是把目标定在了亿元以上。

目前国内几大知名大型家电制造商,都已选择了庆科的WiFi模块,为其高端家电产品添加WiFi功能。同时出乎王永虹等人意料的是,还有众多未曾想象过的厂商纷至沓来。比如星月神集团,打算利用这一模块设计生产带无线监控的防盗门,再比如加湿器、个人健康护理设备等公司,利用WiFi模块进行远程遥控设置或数据传送,同时也有插座公司,希望集成WiFi后可以远程开关控制电源。“我们明显感觉到,物联网概念前几年说的多,这2年做得多了,所有产品都有接入Internet的愿望,这也是他们能够主动找上我们的原因。”庆科公司CTO沈建华表示。



庆科举办的物联网研讨会现场

嵌入式WiFi市场需要简单易用的产品

目前基本上所有关注无线网络连接的半导体厂商都推出了嵌入式WiFi芯片组,也号称做到了简易互联,但真正用在嵌入式领域并不容易。这是因为嵌入式软件环境相当复杂,不同的操作系统、不同的应用需求,使驱动、协议、算法、应用并不像PC市场那样统一而简单。同时MCU应用不像PC、手机、PAD等那样有强大的存储及运算资源,因此必须要求简单、优化的中间件。这些挑战不仅影响了厂商的推广,同时也对于客户、尤其是不具备WiFi射频、网络基础的客户开发调试带来相当困难。

而庆科的WiFi模块产品集成了所有驱动、TCP/IP协议、DHCP、安全等协议,以及UART/SPI接口,用户可以非常方便地将WiFi模块集成到用户系统中,真正做到了即插即用。

射频领域除了设计之外,制造及认证同样是一大难题,庆科目前把富士康作为制造代工合作伙伴,“这些大型家电厂商愿与我们合作,不仅说明了我们WiFi模块的稳定性、兼容性,也说明我们的制造及产能没有任何问题。”沈建华表示,“不过随着需求的增加,庆科也正在考虑寻找其他的合作方。”

除了自身产品足够简单可靠之外,庆科也充分利用本地化优势,不断增强自身的服务能力。“有一个案子是我们和村田一起竞争,但后还是选择了我们,正是因为客户相信我们的本土化服务能力。甚至现在半导体原厂在推荐他们的WiFi芯片时,客户会要求我们一起参与,主要也是出于对我们技术实力和服务水平的信任。”沈建华说道。

王永虹介绍,目前庆科的WiFi产品系列齐全,为了大力普及物联网WiFi技术,庆科刚刚推出了一款6美元的嵌入式WiFi模块EMW3140,相比较之前产品便宜了近一半。“主要是我们出货量大了,跟芯片供应商也有了议价能力。”王永虹表示,尽管新模块有部分功能缩减,但对于嵌入式WiFi的普及非常重要。“一个产品加入了WiFi模块,成本也就增加了不到40元,但是产品的技术含量、功能和客户体验得到了极大的提升。”沈建华认为降低价格对于物联网的普及相当有必要。

同期,庆科也推出了100元的蝙蝠系列WiFi开发套件,其中包括了红外遥控、三轴加速度传感器、温度/模拟量检测、WiFi、NFC等多种功能,以及手机APP,极大地简化了用户的评估和开发成本。不得不说,在这一点上,庆科越来越有国际巨头的作风。

蝙蝠系列开发套件

扩充代理 打造一站式供应体验

谈到目前庆科面临的问题,王永虹指出,随着客户的不断增多,一个个去谈合作比较耽误时间及人力,因此庆科先后找了三家代理商,禾琦、威雅利和东棉。一方面可以借助代理的渠道迅速展开市场销售,另外这三家代理公司均为跨国贸易商,借助他们,庆科可以敲开海外市场的大门。据了解,目前已经有LG,松下等跨国家电巨头开始与庆科沟通。“我们7月份在台湾准备举办两场研讨会,这正是我们的合作伙伴禾琦为我们创造的条件。”王永虹说,“这些代理公司的客户群与我们的目标客户群非常吻合,价值理念也非常吻合,这就是我们选择他们的原因。”

同时,由于物联网时代也是智能手机的时代,因此庆科也找到苹果MwiFi的成员杰升信息科技,可为客户提供专业的APP开发方案。“通过这种组合,我们的产品已不再是简单的WiFi模块,而是一站式的嵌入式物联网解决方案了。”可以看出王永虹等人对庆科的定位已不再是过去那样简单。

三家公司携手

业界应统一接入标准

目前,物联网接入解决方案有两类,分别是业界标准技术协议和私有协议。业界标准技术协议包括Zigbee、蓝牙、WiFi等方案,而私有协议则是一些公司自定义的协议。

谈及标准的看法,沈建华建议业界应统一使用标准体系。“首先私有网并不是想象的那样安全,毕竟没有业界标准化的安全认证。同时无论后续维护、更换还是增加部件,非标产品会给消费者带来极大困扰。”

而对于通用标准,WiFi是被其看好的产品:“我们目前也有Zigbee的产品,但出货量非常少,毕竟消费者家里常用的路由器都是标准的WiFi路由器,也没必要为增加某个产品去更换专用的路由器。WiFi的互操作性也是大家都认可的,是简单的家用物联网方案。”

目前,庆科所做的产品均为2.4GHz,并未支持到802.11ac,“一方面5G WiFi主要用于音视频等高带宽需求,而嵌入式WiFi应用带宽要求很小;另一方面,所有5G的WiFi路由器都是支持2.4G双频的,不会影响未来的使用。”沈建华解释道。

而对于PLC家庭智能化系统,沈建华表示目前PLC在国内遇到两个问题,一个是由于负载、线路的多变性,产品稳定性不够;另外则是由于要接入电网,认证等工作比较繁琐。不过他也强调,未来私有网(如433M)、蓝牙以及PLC等各种技术,都会是家用智能物联网的有效补充。

谈及公司的前景,王永虹表示:“希望通过我们设计生产的高品质、易用的嵌入式无线解决方案,把所有没联网的设备都连起来,这就是我们对于市场对于客户的承诺。”

物联网研究开发平台

标签 庆科 WiFi 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻