报告称:“IHS将105功能手机与旧款诺基亚1110 进行对比,它们面对的市场相似。1110需要6个芯片,组装成本是105的3倍。”诺基亚105将几乎所有系统功能整合到一个芯片中,大大降低了制造成本。105手机采用的是英特尔PMB7900整合芯片,PMB7900将基带、射频收发器整合,支持GSM/GPRS功能。由于高度整合,105总体只有 3个集成电路,之前的1110有6个。
另外两个IC一个是Skyworks提供的SKY77580,还有一个是美光提供的NOR闪存设备,还有其它一些无源元件,所有芯片成本5.25美元,占了组件总成本的39%。
105采用的是低分辨率彩色显示屏,成本2.25美元 ,中国天马微电子提供是供应商之一,还有其它企业提供显示屏。