• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

无奈 内存厂商调整产能满足移动端设备

来源:驱动之家
时间:2013-07-01

分享至:

根据市场观察家表示,镁光科技与尔必达尚未合并情况下,这两个 内存 芯片制造商已经开发了各自的计划,把更多的精力用于生产智能手机和平板电脑用内存产品。

镁光在新加坡的12寸晶圆厂,正在将每月的2万片DRAM产能转向生产NAND闪存。因此,美光的NAND闪存的总产能将攀升到每月20万片12英寸晶圆,目前的NAND闪存产能为每月18万片。

据报道,尔必达在日本广岛的12英寸晶圆工厂也在增加移动设备用内存产能,以满足日益增长的市场需求。目前,该晶圆厂月生产12万张硅片,其中80%被用于制造用于智能手机使用的移动DRAM。



内存厂商调整产能满足移动设备需求

外界预测,尔必达可能投资设备升级,从目前的30nm技术过渡到25nm,而基于台湾的生产子公司瑞晶电子重新分配产能,将具备月产1万-2万片移动DRAM用12英寸晶圆的能力。

瑞晶也可能会在2013年下半年使用新的25nm制程,开始生产移动设备内存芯片。目前,该公司使用了尔必达的30nm制程技术。

镁光之前曾表示,尔必达收购案将在2013财年第四季度完成。

标签 内存 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻