曝光的iPhone 5S电池谍照(腾讯科技配图)
腾讯科技讯(悦潼)北京时间6月29日消息,据国外媒体报道,法国网站Nowhereelse.fr近日发布了一张被称为是iPhone 5S电池的谍照,而且还是刚刚从生产线下来的iPhone 5S电池。不过,由于电池上并没有标记,因此这些电池是否真为iPhone 5S的电池还无法终确定。当然,如果这些谍照披露的情况属实,那么这将能够进一步证明苹果方面已经真正地在加速生产新一代的iPhone。
在过去的一个星期,业界已经开始盛传号称是苹果在去年12月份生产的iPhone 5S原型机谍照,这些迹象表明,新的电池容量将比iPhone 5电池高——从此前的5.45瓦特/小时和1440毫安时增加到5.92瓦特/小时和1560毫安时,增大幅度为8%左右。
照片显示,iPhone 5S原型机里的电池本身也是原型,很多占位符都有各种规定的标识和识别数字。
本周初,一张iPhone 5S显示屏生产过程的组装线谍照也开始曝光,而且从手机排线连接器的设计变化情况来看,这张曝光谍照年的显示屏应当就是新iPhone的配件之一。
iPhone 5S可能将在今年晚些时候推出,而业界多数人士一直认为,新版iPhone 5S的推出时间应当是在今年9月。