来源:ZOL
时间:2013-07-01
早引入数字视频压缩技术(MPEG2、MPEG4、H.264)的软压卡,因性价比高、兼容性好和操作简单,很快获得市场的认可并长期占据相当的市场份额。在过去的十多年里,软压卡赖以生存的电脑发生了巨大的变化:CPU从奔四升级到酷睿i7,从单核升级到多核,频率更是可以轻松突破3G;内存也从原来的128M SDRAM 进化到4G或8G的DDR3;主板的接口也从较低的ISA过渡到PCI,近期以PCI-E接口为主;连消费者的购买习惯都发生了改变,十年前以DIY的装机为主,现在笔记本已全面取代台式机,即使有少数的台式机用户,也是以购买品牌机为主;在日新月异的市场环境中,软压卡产品将会面临怎样的市场挑战呢?
笔记本和平台电脑的普及
随着笔记本和平板电脑的普及,没有内置的PCI 或PCI-E插座,即软压卡也将无立足之地。有厂商提出USB软压卡的概念,但目前仍局限于USB2.0的带宽和协议复杂度,仅能传输2路D1实时视频,且需要占用CPU大量资源处理USB数据解码,尚不具备大规模普及的基础。
而芯片厂家也一直在研究外置软压卡的芯片技术,在Thunderbolt接口普及后,会考虑推出Thunderbolt接口的软压卡芯片,满足用户对移动易用的需求。
嵌入式 DVR的成本挑战
嵌入式DVR从DSP升级到SoC后,成本大幅降低,嵌入式DVR的研发门槛也逐步降低,产品稳定性也得到有效提升,嵌入式DVR因简单易用、稳定性好且价格便宜受到众多用户的追捧,对软压卡形成极大的威胁。
面对嵌入式DVR的压力,软压卡市场分成两大主流,一类是以软件见长的公司,扬长避短重点发挥软压卡软件兼容性的优势,针对很多行业市场比如超市的收银系统对接、企业的门禁控制系统对接,推出诸多的行业定制方案,成为高端的安防系统解决方案供应商。
另一类公司则将软压卡的成本优势发挥到极致,为了支持客户优化成本,有的芯片厂商三年前就推出了四路软压卡视频解码芯片,针对低端市场的4路实时、8路或16路非实时软压卡,1颗芯片即可满足实现;有效的降低了用户的成本,成功把软压卡价格降低到100元以下。但是嵌入式DVR由于系统复杂,需要SoC、内存和视频AD,系统成本接近200元,无法取代低成本的软压卡方案,市场再次回到了均衡状态。
在PCI软压卡方案构造阶段,仅需一颗TW6816就可支持4路实时,8/16路非实时视频的采集,降低产品开发难度,优化产品成本,提升软压卡的成本竞争力。
总之,在软压卡市场机会和挑战面前,需要厂商一起面对挑战,寻找解决方案;同时推出芯片产品概念,发掘新的市场机会。软压卡市场经过十多年的沉沉浮浮,就像是被人遗忘在角落的野玫瑰,相信随着X86技术的发展,软压卡这朵野玫瑰也将迎来下一个春天!