来源:OFweek电子工程网
时间:2013-07-01
OFweek 电子工程 网讯:迄今为止, Intel 的代工业务还只能说是小打小闹。尽管有了不少客户,甚至准备使用尚未量产的14nm,但还远未形成规模,也没有真正重量级的订单。另一方面,Intel在全球拥有足够多的工厂和产能,但是如今PC行业需求却在下滑,大量的生产线难道要空闲浪费?
显然不会这样。Intel CEO科再奇近日接受了路透社的深入采访,其中就谈到了代工问题。从他的表态看,Intel对代工是非常认真的,今后会越做越大,甚至不排除去代工 ARM 处理器 的可能性。
事实上,前任CEO欧德宁就曾明确表示,Intel可以制造不同类型的芯片,并不会局限在x86上。Intel和苹果的代工传闻也流传了很久,但终苹果和台积电签订了长期合约,用后者的20/16/10nm工艺去制造未来的A系列处理器。
科再奇的态度更明确,也更开放,自称已经做好准备为更多客户进行代工。他说:“我想大概在今年底明年初的时候,大家就会看到我们的一些芯片。我们正在尝试向他们(代工客户)推销一些芯片,也制造自己的,并在努力理解用途、创建生态系统。”
很显然,不能指望Intel现在就透露具体情况,看这样子还得等半年才能看到Intel在代工方面的大动作。有趣的是,今年底到明年初正是全新Atom手机和平台处理器诞生的时候,Intel难道要同时为竞争对手提供动力?