• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Silicon Labs收购低功耗ARM Cortex MCU企业Energy Micro

来源:中国电子网
时间:2013-07-01

分享至:

Silicon Labs公司今天宣布其签署了一项收购总部位于挪威奥斯陆的Energy Micro公司的终协议。Energy Micro拥有业界低功耗的32位微控制器产品,并正在开发基于业界的ARM Cortex-M架构的多协议无线射频解决方案。Energy Micro的低功耗微控制器和射频产品专长于那些对功耗敏感的应用,如物联网(IoT)、智能能源、家庭自动化、安全系统及便携式电子产品等。

这次战略性的收购将加速Silicon Labs的成长并使其成为低功耗嵌入式解决方案领域创新性的公司。随着物联网市场的增长,以及智能电网和智能能源基础设施部署力度的加大,越来越多的设备将需要被连接并在低功耗状态下运行,这为低功耗处理和无线连接技术带来了日益强劲的需求。业界专家预计,到2015年物联网连接设备将突破150亿节点,到2020年将达到500亿节点。

Energy Micro的产品针对不断增长的嵌入式市场,是Silicon Labs现有的 32位Precision32微控制器,Ember ZigBee及sub-GHz无线产品的有力补充。这次收购将大大扩展Silicon Labs的MCU产品组合,增加约250款基于ARM内核的MCU产品-范围从具有超低功耗、小体积的基于ARM Cortex-M0内核的产品,到具有更高性能的、基于有DSP指令集和浮点运算功能的Cortex-M4 内核的低功耗MCU产品。这次收购使Silicon Labs的射频产品有望在原有的基础上增加Energy Micro的超低功耗EFR Draco射频产品-这些多功能的无线收发器件和片上系统器件产品支持的频段范围从不到1GHz 到2.4 GHz之间,支持多个标准,专有协议包括蓝牙低功耗(LE)、6LoWPAN, ZigBee, RF4CE, 802.15.4(g), KNX,以及 ANT+ 和 附加协议等。

Silicon Labs 的总裁兼首席执行官Tyson Tuttle 先生说:“Silicon Labs 和 Energy Micro 在更环保、更智能、如何打造无线连接的世界等问题上所见略同。这一共同愿景的基础是两个公司基于创新的混合信号设计的超低功耗技术。这次收购将两个在纳安级功耗 MCU 和无线SoC设计领域的领头企业联合在一起形成一股强大的力量,这将加速低功耗解决方案在物联网和智能能源领域的发展。”

Silicon Labs期待Energy Micro拥有的 EFM32 Gecko 系列MCU产品、 EFR Draco射频产品、超低功耗方面的技术专长、能耗监测开发工具、世界一流的设计和应用团队将推动其拥有广泛覆盖面的业务的迅速扩张。Silicon Labs拟利用Energy Micro拥有的这些互补性的嵌入式技术平台和专业知识,为蓬勃发展的物联网和智能能源市场提供低功耗解决方案,并带动电池供电的便携式电子设备的进一步推广。此外,两家公司的32位MCU 和射频产品基于相同的ARM Cortex-M架构,这一特点将加速共有蓝图的实现,也使得产品迅速适应于现有的客户群。

“Energy Micro团队很高兴能加入Silicon Labs” Energy Micro的总裁兼首席执行官Geir Førre先生说,“Silicon Labs拥有的优秀的资源和技术将使合并后的公司能更迅速地开发新的产品并占据更多的市场份额。两家公司拥有的低功耗MCU、射频产品、无线连接和传感解决方案等广泛的产品组合将为嵌入式行业带来“超低功耗”的全新理念。我们统一的解决方案将为客户在基于业内低功耗ARM 平台的32位MCU,频率低于1 GHz、ZigBee、蓝牙低功耗连接等提供广泛的选择。

从左至右: Torleif Ahlsand (Northzone Invest), Tyson Tuttle (SiLabs 的 CEO), Geif Førre (Energy Micro的 CEO), Steinar Fossen (Investinor Invest)

标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻