来源:EEWORLD
时间:2013-07-01
一直以来,Altera的产品编号总是落后与赛灵思,但近日,Altera公布了下一代器件的技术细节,包括Stratix 10以及Arria 10,已然超过了其竞争对手赛灵思的7系列产品编号。
Altera为何将产品编号一下子提升了1倍?真的是要在编号上先超过赛灵思么?Altera公司产品营销资深总监Patrick Dorsey给出了官方答案:“我们的10系列产品相比较5系列,有了一倍性能的提升,另外如果从我们1992年发布的首款FPGA器件来算,现在正好是第十代产品。”
Altera的10系列产品究竟性能有多么出色?真的能担当起如此重任么?请看Altera下一代产品的细节曝光。
突破高端的Stratix 10
根据以往Altera的统计,每代FPGA的性能提升只有20%左右,而的Stratix 10,由于采用了英特尔全新的14nm Tri-Gate制程,以及全新的架构设计,使得性能有了高达一倍的提升,单芯片上的逻辑单元多达400万个,比现有的密度提升了四倍。主频由500MHz跃升至1GHz,收发器提升至56Gbps,相比较上一代28Gbps同样提升了一倍。
同时,也是因为新的制程及架构,同等性能下,新一代产品功耗相比较上一代Stratix 5,降低了70%。
同时,Stratix 10采用了面向硅片融合的概念,因此未来除了ARM硬核以外,SRAM、DRAM或者ASIC可以进一步集成至FPGA中,进一步增加了FPGA产品的密度。
谈到与竞争对手的性能差异时,Dorsey指出,目前赛灵思下一代产品技术细节还未公布,因此暂时无法比较。
“英特尔在工艺上是很明显的者,其20nm制程技术的稳定性已通过全球千万级别的计算机证明了,当然我们也应该承认,TSMC的制成技术上也有自己的优势,但是如果谈到高端市场,想以更快同时又更稳定的推出新品,英特尔将是我们好的选择。”Dorsey总结道。
重塑中端的Arria 10
Dorsey认为,TSMC的20SoC制程技术,非常适合于70万逻辑单元的产品,这也是Arria 10采用的制程工艺。
“为何我要说Arria 10将重塑中端市场呢?因为Arria 10在性能上已经超过了我们现有的端系列Stratix 5,同时价格将远小于Stratix。”Dorsey表示。
Arria 10的功耗相比较Stratix 5降低了40%,整体性能提高15%,同时内置的ARM处理器速度提升一倍至1.5GHz。Arria 10集成16个28Gbps收发器,这也是中端器件中首先集成28G收发器的产品,支持100万逻辑单元,支持2666Mbps DDR4。
Dorsey的重塑信心主要并不是产品足够优秀,而是客户的大力支持。据Dorsey表示,相比较前代产品的启动期,Arria 10获得了超过5倍的承诺设计金额。目前已有超过1000名早起试用客户,其中200多名来自亚洲。
Dorsey以一个100G固网应用举例道,“这个客户是次选用FPGA而不是ASSP应用于其固网通信设施中,客户之所以做出这样的决定,也是因为使用低功耗高性能的Arria 10能够帮助他们获得更低的运营成本。这也是为什么我们觉得Arria 10重塑中端器件是非常有意义的。”
除了硬件,Dorsey也强调了软件的重要性,客户可以直接用C语言对FPGA进行编程,这一点已经和ASSP没有任何区别了。
目前,Arria 10的客户涵盖汽车、工业以及通信,“这些用户都是需要长期稳定的产品,因此选择试用Arria 10就意味着他们已经做出了终的决定。”Dorsey说道。
在开发套件方面,Quatus II支持多核处理,因此编译时间较前代缩短了8倍以上,同时也支持云计算,能够借用云端服务器的处理能力。同时支持OpenCL SDK、SoC嵌入式设计套装和DSP Builder,方便软硬件开发人员协同开发。
Dorsey也强调了对于ENPIRION公司的收购,其表示:“ENPIRION的高度集成化的模块电源产品有助于客户解决复杂的FPGA供电系统设计,而且目前已经有客户在进行相关的FPGA和SoC参考设计。”
Arria 10批样片将于2014年年初发售,14nm Stratix 10的测试样品样片将于2013年提供,2014年将为Stratix 10提供Quartus II的软件支持。