不久前,高通公司带领我们见识到了的Snapdragon 800 MSM8974移动芯片,这一芯片也是截止到目前为止端的芯片产品。近日,相关人士将其芯片装入到了专为开发者设计的MDP样机里(其中包括平板电脑 和智能手机)进行了测试。下面我们就一起来看看,经过对Snapdragon 800 MSM8974芯片测试以后,他们的看法。
根据目前的市场形势来看,高通公司可以说在移动设备领域里活的越来越自在了。从廉价的平板到高端智能手机,高通骁龙系列处理器随着时间的推移,已经驻入到了各个大小制造商的产品当中。在过去的8个月当中,高通公司几乎为每一个高端智能手机都配备上了Snapdragon S4 Pro处理器和Snapdragon 600系列处理器。(LG Optimus G、索尼Xperia Z,、HTC One、三星Galaxy S4、LG Optimus G Pro等等)
而就在不久前,这家来自美国圣地亚哥的公司又迎来了他们新的“宝贝”---Snapdragon 800四核SoC芯片。Snapdragon 800采用了Krait 400架构(Snapdragon S4 Pro和600则采用的是Krait 300架构),配有Adreno 330图形芯片,主频为2.3Ghz。而且,这款Snapdragon 800 (MSM8974)对于加利福尼亚地区的芯片制造商来说,完全称得上是一种全新类别的产品。
高通公司将目前被称为端芯片的Snapdragon 800 MSM8974装入到一些MDP样机中(包括平板和智能手机)。其中,MDP平板配有一块分辨率为1920 x 1080的11.6英寸显示屏,2GB内存空间和32GB的SD卡扩展空间,12万像素的网络摄像头,和一块3,400毫安的电池。另外,该机支持蓝牙功能、Wi-Fi和4G LTE网络。智能手机的样机大家可以参照上图中的照片,这比平板的样机看起来土气多了。该机配有一块分辨率为1280 x 720像素的4.3英寸屏幕,和一块1,500毫安的电池,其他配置基本与平板样机相同。
我们运用了GL Benchmark、AnTuTu、SunSpider、Quadrant等测试工具,终得到的总体结果大致相同,大家可以将下图中的数值作为参考。
该基准测试通过对产品的CPU、GPU、内存等等方面进行评估,从而得到后结果。使用SunSpider对Snapdragon 800测试后得到421.5分,几乎是Snapdragon 600的两倍之多。如果将Snapdragon 800芯片放入三星Galaxy S4中使用,则得到总分35,107分,比GS4本身的26,000-27,000要高。
高通公司为人们展示了在Lytro风格相机下使用该芯片能够带来的效果。在一个配有鹈鹕光场成像传感器的智能手机上,用户可以拍摄一张照片,然后选择什么部位才是拍摄的重点。这一项技术跟用什么软件无关,你只需要配上Snapdragon 800和一个兼容的传感器就可以了。
另外还有一个视频拍摄方面的突破点:4K/UHD分辨率3840 x 2160。Snapdragon 800芯片不仅可以允许移动设备拍摄高清视频,还可以做到在使用connected TV的时候没有延迟。音频方面,高通公司为用户提供了DST 7.1声道和杜比耳机。
从上图中大家可以发现Snapdragon 800的一项非常实用的功能---核心异步。也就是说,当你在编辑一张图片或照片时,你会发现4个核心只有2个在被使用,而且只有其中的一个是在全力运行。
高通公司使用加密狗软件,将东芝的TransferJet技术还原回来。TransferJet技术是一个高速的无线数据传输协议,可达到560Mbps。而在这些样机中则可达到50Mbps至375Mbps左右,这也就说明了Snapdragon 800系列芯片是内置支持TransferJet技术的。
这一年对与高通公司来说,应该算是飞跃的一年,相信大家也都看到Snapdragon 800与Snapdragon 600的区别了,而且现在越来越多的制造厂商开始或者计划开始,将Snapdragon 800系列芯片投入使用到自己的产品当中。