来源:EEWORLD
时间:2013-06-28
使用PXI平台上功率密度的模块,节省机架空间并简化系统设计
新闻发布 - 2013年6月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布的通用可编程电源,提供了PXI中的功率密度,为自动化测试系统奠定了基础。 NI PXIe-4112与PXIe-4113模块提供了高功率密度,能够节省机架空间,同时省去多个仪器结构的混合,进一步简化了设计。 当使用NI LabVIEW软件对全新的电源进行编程,并与一系列PXI硬件仪器搭配时,它能够帮助工程师创建一个完整、自定义的测试解决方案。
“借助这些全新可编程电源,PXI在楼宇自动化测试和台式验证系统方面再次证明了其独特的价值,”NI测试系统主管Charles Schroeder表示。 “工程师们将NI PXI硬件与LabVIEW结合,简化编程过程,并快速采用的技术 - 这一切都能够在蓬勃发展的生态系统中实现。 工程师将这些的技术融入他们的自动化测试系统,相比那些使用传统箱型仪器的方法拥有更大的技术和市场优势。”
新的可编程电源是航空航天和国防、汽车和部件测试等各种应用的理想选择。 这些模块在单个PXI Express插槽中拥有两个60 W的电源供应器通道。 NI PXIe-4112电源每通道1 A电流下拥有60 V电压, NI PXIe-4113电源每通道6 A电流下拥有10 V电压。 这两个通道可以结合起来,形成一个120 W的通道。 想要轻松同步测量,工程师可以将该电源与超过1500个PXI模块化仪器相结合,包括数字万用表、RF分析仪和发生器,从而在整个PXI机箱背板上轻松触发仪器。
工程师们可以使用带有交互式用户界面的软面板进行快速测量,或是使用带有电源的LabVIEW范例程序创建完全自动化的应用程序。 电压扫描、直流电流源和直流功率源都有执行示例程序。 LabVIEW无缝集成可帮助工程师大幅缩短开发时间,同时提高系统可扩展性的应用范围。