• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

萨基姆和宽腾达助力Belgacom部署WiFi 4x4

来源:EEWORLD
时间:2013-06-28

分享至:

萨基姆 公司和 宽腾达 通讯公司助力Belgacom公司以Wi-Fi 4x4技术部署多室、多媒体无线网络服务

加利福尼亚州,费利蒙市,2013年6月25日 -- 极高稳定性型家庭娱乐Wi-Fi网络技术领域的领导厂商宽腾达通讯有限公司,和家庭媒体网关与机顶盒欧洲市场企业萨基姆,今天联合宣布,Belgacom公司已开始在其比利时宽带客户中部署新款Bbox3网关。Bbox3网关由萨基姆公司制造,采用了宽腾达4x4 MIMO WLAN芯片,工作带宽为5GHz。Bbox3为高端ADSL/VDSL2 Wi-Fi并发双带宽网关,采用了的802.11n Wi-Fi标准。有了Bbox3,无论在家中的任何地方,电视、平板电脑以及智能手机均可通过稳定的无线网络下载视频和数据。新款Bbox3网关也可作为开放接入点,与第三方客户设备进行交互操作。

“我们的住宅用户需要稳定的声音流、高清视频流、高速数据服务以及其他用户友好特性和安全设置,以轻松实现自有设备的连接。自2008年开始成功部署萨基姆Bbox 2之后,我们很高兴在新款Bbox3上扩大了与萨基姆的合作。调查发现,满足我们严格的覆盖率与质量标准的是创新型宽腾达解决方案。”Belgacom公司网络技术创新与工程部主管Patrick Delcoigne说。“正如我们在向电视解码器传送视频信号时甩掉传统的电源线一样,宽腾达解决方案具有与有线技术相同的可靠性和质量。令我们兴奋的是,它不但可以使我们以较低成本提供多屏服务,并且为我们的客户在选择电视机放置地点时,提供了极大的灵活性。我们将在几款新设备上采用强大的宽腾达解决方案。”

“凭借具有业内顶级品质的网关产品,萨基姆赢得了良好声誉。而由于宽腾达的802.11系列产品可以使我们帮助服务提供商开启多媒体、多室无线网络服务,从而使我们的这一传统优势得以继续。这不但可以帮助服务提供商降低运营成本,而且可使其服务得到差异化,”萨基姆公司副总裁兼宽带与住宅终端业务部总经理Ahmed Selmani说。

宽腾达基于标准的802.11n和802.11ac Wi-Fi产品,可解决现如今要在整套住房内部实现超稳定、快速的无线家用网络覆盖这一难题。只有宽腾达的高性能Wi-Fi架构,可以使无线网络在要求为苛刻的环境下提供与有线网络品质相当的用户体验。宽腾达4x4解决方案适用于所有第三方客户设备,比如智能手机、平板电脑或其他采用1x1、2x2、3x3或4x4等MIMO技术的消费类设备。除走零售渠道外,宽腾达解决方案已在瑞士电信、法国电信、俄罗斯电信、Altibox公司、西班牙电信等多个世界主要电信服务提供商处得到部署。

“我们很高兴Belgacom公司能成为采用宽腾达解决方案的服务提供商。宽腾达的4x4 Wi-Fi技术正在取代PLC或MoCA等有线技术,能够在多室部署的基础上提供付费电视和宽带服务。凭借与有线网络相当的品质和良好的覆盖率,我们的4x4解决方案已获得市场认可。”宽腾达首席执行官Sam Heidari博士说。“我们非常重视与萨基姆的伙伴关系,希望通过我们的802.11ac芯片上能进一步加深彼此的合作。”

标签 萨基姆 宽腾达 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

更多新闻