来源:电子工程网
时间:2013-06-28
MIPI
Alliance通过与PCI-SIG相互合作已经发布了Mobile PCI Express (M-
PCIe
)规格。
新技术规格支持PCIe架构通过MIPI M-PHY(物理层技术)进行操作,将PCIe I/O标准的益处带给笔记本电脑、平板电脑和智能手机等移动设备。 PCI-SIG总裁兼主席Al Yanes说道:“ M-PCIe 规格将同类的I/O架构整合到公认的移动技术中,赋予该规格的采用者以重大的移动平台设计优势。PCI-SIG正采取重大措施来为其成员提供新的移动专注型技术,进而满足日新月异的移动设备市场对灵活I/O的需求。我们很高兴能将PCIe规格带给众多市场部门。” M-PCIe规格将当前PCIe架构的范围拓展至移动领域。MIPI M-PHY提供执行设计所需的高性能、低功耗物理层技术来满足当今移动设备的需求。采用PCIe协议通过M-PHY物理层进行操作为移动行业带来了一种可扩展的解决方案,实现多种设备的互操作及始终如一的用户体验。除PCIe外,MIPI的M-PHY规格还已经运用到JEDEC JC-64.1 Universal Flash Storage (UFS)和USB 3.0 Promoter Group的Superspeed Inter-Chip (SSIC)规格中。 MIPI Alliance主席Joel Huloux表示:“事实证明,MIPI Alliance M-PHY®已经成为满足平板电脑和智能手机高性能与低功耗需求的物理层规格。我们与PCI-SIG就新的M-PCIe规格携手合作,为用户带来大幅缩短的产品开发与验证周期,并让他们能够使用真正专注于移动的物理层接口技术。” 该技术的采用者必须是MIPI Alliance的成员。M-PCIe规格通过PCI-SIG网站推出。 |