• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三大运营商4G牌照已是“公开的秘密”

来源:
时间:2013-06-28

分享至:

  4G,当大家还没有完全想明白3G是怎么回事的时候它便开始了漫长的“登场”准备,其会是一场什么样的表演呢?担当角色的三大运营商心中早已各自有数,现在仅差个“登场”的牌照,而拿什么牌照也似乎是个公开的“秘密”。

  中移动不用说必是TD-LTE牌照

  这个4G表演先叫喊的是中国移动,原因全世界也都该知道,槽糕的TD让其不得不快速翻篇儿。当然,在叫喊的过程中,TD也加紧建设以保证不拖TD-LTE的后腿。

  目前,中移动对外宣布的数据显示,今年1至5月,其已累计销售TD-SCDMA终端5300万部,全年销售将达到1.2亿部,预计到第四季度还将有超过20款支持NFC的TD手机上市。从品牌款式、手机主流应用等方面来看目前TD真的是成熟了很多,不过已是凉菜了,主菜现在是TD-LTE。

  就目前的形式看,虽然移动的TD-LTE进度比较快,但估计成熟的话,还需要接近2年的时间。目前支持TD-LTE的终端还非常少,4G的牌照还没有发放,所以在未来近两年之内还需要用TD-SCDMA这盘凉菜来和联通、电信竞争。

  现在来说主菜TD-LTE,太多的技术术语这里不会赘述。只说明LTE国际上的标准分为FDD-LTE和TDD-LTE,中移动采用的是TDD-LTE,也就是所说的TD-LTE,国际上大多数国家采用FDD-LTE制式。相比之下FDD-LTE已成为当前世界上采用的国家及地区广泛的,终端种类丰富的一种4G标准。目前,全球共有285个运营商在超过93个国家部署FDD4G网络。

  中移动肩负着是国家的任务,长得是国家的脸面,所以在TD-LTE方面其必须做好,投入也自然多。有消息称单单是4G网络基站方面,中移动今年就预计要拨款417亿元。而刚刚落地的2013年TD-LTE网络无线主设备招标市场预计总投资就将达200亿元。另外在4G率先展开试商用的城市,中移动也投入不少资源进行前期推广。

  目前,中移动在15个城市建设了TD-LTE试验网,其中,宁波、杭州、深圳、广州实现了主要城区全覆盖并开始规模体验,其余城市也已完成基本网络覆盖,其中,宁波、常州5月17日已启动规模体验。

  从运营投入和未来发展方向来看,中移动必然选择TD-LTE牌照,国家也自然会发给中移动,这个显然是定论,而玄机出在频谱上。要解释频谱依然专业的会让你头疼,简单来说,在我国任何新的无线通信技术要想推向市场,必先要获得国家对这个新技术所划分的频谱资源,此后再申请相关运营牌照,之后就可以推向市场。

  从今年我国公布的新频谱规划方案中,将2.6GHz频段全部190MHz频率资源全部给了TD-LTE,这意味着未来TD-LTE的频谱竟高达190MHz,如此之多的频谱资源显然非一家运营商所能独享。

  据业内资深人士之前向腾讯科技表示,“一家运营商是无法承建190MHz频率所需要的网络建设容量,这对中国移动而言成本实在太大了。在3G时代,中国移动、中国电信、中国联通拥有的3G频谱资源分别为35MHz、30MHz、30MHz,加起来都不过95MHz,190MHz的TD-LTE制式频率足够全部运营商使用。”

标签 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻