来源:搜狐IT
时间:2013-06-28
北京时间6月26日消息,10多年来,Linux的拥戴者们就咆哮说:“Linux桌面时代正在来临。”时间一年一年过去,Linux在台式机和笔记本中的影响力仍然微小。
现在,PC光芒正在消退,后PC设备(如智能手机、平板)开始大行其道,那么,作为开源操作系统的Linux又将何去何从?
过去几年,Linux其实错过了许多机会。当Windows占据主导地位时,Linux打入利润丰厚的PC市场机会很少,但微软操作系统已经失误几次了,Windows Vista问题重重,Windows 8也未能激起热潮。在这些失误中,Linux本可以加速前进,成为Windows的真正竞争者,尽管Linux粉丝们咆哮不休,但它却未能获得足够的成功。实际上,过去5年半时间,Linux平台的使用份额只从不到1%增至1%稍多。
总之,Linux的前进是缓慢的。是不是应该放弃这个平台呢?可能不是的。
首先,Linux无处不在,无数Andorid设备就是采用Linux作为内核的。大多数人可能无法感知到Linux的存在,但是,如果没有无数狂热开发者、企业投身于Linux平台,Andorid要长成今天的模样是不可能的。你也可以这样认为,没有Linux,Andorid可能无法诞生,今天推动科技企业的PC们也将失去立足之地。
所以,从某种意义上说,Linux孕育了PC产业,以非直接的方式孕育,不是通过在PC上与微软直接竞争而实现。
Linux会不会成为PC上的竞争者?我不排除这种可能。
微软Windows 8转向了触摸,但是许多用户并不买帐,他们宁可使用旧Windows,或者寻找替代者。尽管OS X是一个替代者,但选择它很昂贵,因为它不开放。
可以选择Linux。曾经,应用兼容占据统治地位,人们不愿意转向Linux,但现在浏览器已经替代操作系统成为平台,应用已经转向WEB,Linux于是成为一个选择。
PC制造商拥抱Linux也有一个好理由:价格。PC的价格已经落入泥潭,Windows系统占了PC成本相当大的一部分,如果制造商可以砍掉这部分成本,就能进一步降低价格,同时多赚一些钱。我接触的许多OEM商都说,他们在积极寻找办法将Linux装入硬件,推向大众消费者,问题在于营销,还要解决Linux无法运行Windows程序的问题。
目前Linux还没有在PC上大有建树,但这并不意味着未来不会。Windows操作系统在PC上仍然占统治地位,我不认为Linux能将Windows踢出局,但是它可以给消费者和制造商提供一条前进之路。