• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IDT 推出无线基站射频卡低噪声计时芯片组

来源:EEWORLD
时间:2013-06-28

分享至:

扩展行业的计时产品系列
IDT 提供全面的通信信号链产品和创新技术,
帮助工程师解决相位噪声相关的挑战并建立一流的系统

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布对低噪声计时芯片组进行优化,以满足无线基站收发台(BTS)射频卡应用。这款全新芯片组产品对 IDT 广泛的通信信号链产品系列进行了补充,为工程师提供所需的工具,帮助他们解决相位噪声相关的挑战,并建立一流的无线系统。

IDT 8V19N4xx 芯片组包括了JESD204B 相兼容的灵活的射频锁相环(RF PLL)和时钟合成器,能满足2G、3G 和 4G LTE 无线基础设施中高频率和低相位噪声的需求。通过采用 IDT 已被验证的  FemtoClock® NG 技术,这种低相位噪声特性可使系统的模数和数模转换器(ADCs/ DACs)实现高精度和低失真度的目标。这也可提高信号传输完整性和信号接收灵敏度,并通过较低的比特错误率(BER)来增加数据吞吐量。此外,射频信号路径中噪声的减少有助于基站开发者减少系统滤波器要求,从而降低成本和复杂性。

IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们意识到噪声会对射频信号链产生不良影响,并开发出了这款计时芯片组,为系统工程师提供新工具来解决这一问题。IDT 全新芯片组还具备多个关键特性,包括 JESD 相兼容的时钟功能,以及能够方便与客户特定架构相整合的集成时钟抖动衰减功能。该新型计时器件不仅对我们行业的计时产品系列进行了补充,而且也扩充了其他产品,包括面向无线基础设施应用的性能的数据转换器、数据压缩、RapidIO®  和射频信号链产品。”
IDT 8V19N4xx 芯片组可以生成 JESD204B 应用所需的同步且高度可配置时钟和 SYSREF 信号。这就允许客户采用一个具备高灵活度且高性价比的标准计时芯片,而非多个锁相环、合成器和缓冲器。另外,该器件具有集成时钟抖动衰减特性,可简化系统设计,并通过支持低成本、低频率的外部 VCXO 来降低系统成本。

供货

IDT 8V19N4xx 器件目前处于合格客户送样阶段,采用标准的 VFQFPN 封装。射频锁相环和高频合成器可同其他器件进行搭配,从而增加应用中的灵活性。

关于 IDT 时钟和计时解决方案
作为的硅时钟解决方案供应商,IDT 所拥有的相关产品系列比其他产品系列大 10 倍多,几乎可以帮助解决所有的应用需求。IDT 在计时领域是采用一站式服务的供应商,并拥有行业的市场份额,提供从全功能系统解决方案到简单时钟组件设备的广泛产品。工厂可编程选择和时钟解决方案定制能力能够帮助解决独特的客户需求,另外低抖动和低功耗的特性也使 IDT 在竞争中脱颖而出。IDT 的产品由一支世界级团队进支持,并设有明确的服务和响应目标。IDT 还不断拓展产品系列,将频率控制产品纳入其中,例如来自 Fox Electronics的 XpressO® 振荡器和迅速取代传统石英振荡器的 MEMS 振荡器创新产品线。

标签 数模转换 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻