• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

产品蓝图:64位ARM架构服务器SoC亮眼

来源:
时间:2013-06-27

分享至:

  处理器供应商 AMD 公布其策略与产品蓝图,通过发布能因应重要科技、满足快速成长的资料中心与云端运算工作负载量需求的多款创新产品,以夺回企业与资料中心服务器的市场占有率。此外,AMD也揭示2014年服务器产品的细节,其中包括顶级 APU 、双插槽与四插槽CPU,以及预料将成为业界顶尖产品的ARM服务器处理器的细节。

  不久之前,AMD刚宣布全面供应代号为“京都(Kyoto)”的AMD Opteron X系列处理器,其在所有效能量测程序所测得的分数,于小核心数服务器市场中全面对手。这些即将推出的AMD Opteron 处理器将为快速变迁的运算市场带来重要创新,其中包括整合CPU与GPU运算(APU),能支持资料中心高密度运算的高核心数 ARM 服务器,以及每瓦、每元运算效能的大幅提升,和持有成本的降低。

  AMD 服务器事业群总经理Andrew Feldman表示,AMD策略是透过使用其独特的IP,建立可迎合目标工作负载量的服务器处理器,将为公司创造差异化,并减低拥有服务器的成本。此策略同时扩及企业和资料中心,包含利用AMD的绘图处理能力和同时拥有x86和ARM的指令集。在多核心处理器转换到64位运算上,AMD拥有全球的地位,同时,该公司也正致力于利用AMD次世代Opteron系列产品,延续此领导的地位。

  AMD服务器处理器蓝图

  在 2014年,AMD表示将在省电服务器运算领域树立标竿,推出业界ARM核心服务器CPU。这款代号为“西雅图(Seattle)”的64位CPU采用 ARM Cortex-A57核心,预计将带来同级产品的运算量,并在每瓦效能上树立标竿。AMD还将推出代号为 “柏林(Berlin)”的顶级APU; “柏林”是一款x86 CPU与APU,基于名为“Steamroller”的新一代核心。

  “柏林”的效能是近面市的“京都”的两倍,将带来极致的每瓦运算效能,并造就出超高的机架密度。而今日发表的第三款处理器代号为“华沙 (Warsaw)”,是AMD次世代的2P/4P方案。它的化目标是处理企业环境中的高度虚拟化的工作负载量,其中包含资料分析、xSQL数据库以及 传统数据库环境中日趋复杂化的运算需求。 “华沙”将提供显着地的每瓦效能提升,超越现有的AMD Optero 6300系列产品。

  “西雅图”将透过获认证的服务器处理器供应商推出,为业界的64位ARM架构服务器SoC。采用ARM Cortex-A57核心架构并具有8核及16核两款核心数的CPU,预期能以2 GHz或更高的时脉的运行。“西雅图”处理器将提供高于AMD近日发表的AMD Opteron X系列处理器2至4倍的效能,在每瓦效能方面也有大幅的提升。

  “西雅图”将支持128GB DRAM,其全面性减压引擎(offload engine)可进一步提升能源效率并降低CPU工作量,另外还能进行服务器资料的加密、压缩、并包括整合10GbE的传统网络。这将是AMD首款整合 AMD的Freedom光纤技术与高密度运算系统在单一芯片的处理器。AMD预计将在2014年季初步试产“西雅图”,并在下半年间进入正式生产。

  “柏林”为一x86架构的处理器,将可同时作为CPU或APU。该处理器拥有四个次世代“Steamroller”核 心,相较于现有的AMD Opteron 6386SE处理器,可提供近8倍的每瓦10亿次浮点运算量(gigaflops)。”柏林”将是个基于AMD的革命性异质系统架构(HAS)的伺服器APU,可透过让CPU和GPU存取统一的内存,使程序编码如同C++程序语言一样简单。”柏林”将提供卓越的每瓦运算效能,能造就较高的机架密度, 预计在2014年上半年问世。

  “华沙”是企业级服务器CPU,具无可比拟的效能以及总持有成本,并为双插槽与四插槽服务器进行优化。此款专为企业级工作负载量打造的处理器,将提供更优异的每瓦效能表现,能降低采”华沙”为基础架构的服务器拥有成本,并能从AMD Opteron 6300系列产品线进行无缝的转移。”华沙”具备完全兼容的插槽设计以及软件授权模式,是业界成本效率的开放运算平台–AMD Open 3.0服务器的理想选择,”华沙”预计在2014季上市。

标签 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻