来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-27
在过去的半年里,在 移动处理器 领域我们能看到的进步不是一点点。新的设备不断上市,新的跑分谍照不断泄露,新的SoC们不停登场。
The next generation——下一代
在今年早些时候,我们都在盼着的是ARM新一代Cortex A15处理器登场——在Cortex A9的基础上有极大的性能提升。大家也都知道在过去的三个月我们在这里看到的改变就是处理性能的飞跃。年初时发布的机型(比如Xperia Z)已经被更快更强的硬件们所赶超。
高通 的骁龙系列
高通现在做的依然是它拿手的——给厂商们提供一站式解决方案。他家并未直接采用Cortex A15架构,而是完善了Krait CPU内核,更新的Krait 300已经见诸骁龙600。
打那以后,由高通这批芯片驱动的手机们陆续推出,三星的Galaxy S4和HTC One是其中见到的为强劲的两只旗舰。在性能上,事实已经证明骁龙600比上一代上有长足的进步,并且在绝大多数的跑分中都有不俗的表现。
同时在中低端骁龙400和骁龙200上,我们也已经开始听到了各种新机型。今年的高端手机领域已经获得了非常大的提升,而下半年这些不同定位的处理器应该会给中低端的设备打入一支强力兴奋剂。
当骁龙600在高端机市场热卖时,高通的下一件大事——骁龙800也已经初露端倪。
从初的Pantech IM-A880在Antutu砍下30133分到传闻中的加强版Galaxy S4(今天正式发布);同时我们也看到了AnandTech和Engadget的工程机测试结果,跑分表现均在30000上下。总之,所有这些加上官方和非官方的信息都共同说明了一个问题——这货是真的猛兽。
骁龙800强劲的性能表现无疑应该归功到Krait 400 CPU和Adreno 330 GPU(在Adreno 320的基础上有50%的性能提升)。高通在骁龙800上对图形处理有着很高的重视,这也是它家块支持OpenGL ES 3.0标准的芯片并在图形API上有很高的开放度。