北京时间6月25日消息,据国外媒体报道,据市场研究公司Gartner今日发布的研究报告预计,平板电脑、
PC
和智能手机等设备2013年的
出货量
总和将比去年增加5.9%,其中传统PC的出货量将下滑10.6%,而平板电脑的出货量将猛增67.9%。
Gartner预计,在平板电脑和智能手机出货量增长的推动下,全球计算设备今年的出货量总和将达到23.5亿台(部);在传统PC和移动设备此消彼长的作用下,整个计算设备行业将继续朝着移动的方向转变。
Gartner预计,台式机电脑和笔记本电脑今年的销量可能只有3.05亿台,而平板电脑的出货量将达到2.02亿台,手机市场规模将增长4.3%,产品销量将超过18亿部。
Gartner称,PC出货量的下滑主要是因为消费者偏好发生变化以及各大厂商相应地调整了业务重点。
有些分析师将PC出货量下滑归咎于微软的Windows 8软件,他们认为该软件未能象许多厂商所希望的那样推动PC销量增长。微软将在本周晚些时候对Windows 8进行升级,恢复消费者喜爱和用惯了的一些设计,比如“开始”按钮。
Gartner研究副总裁卡洛琳娜米兰内西(Carolina Milanesi)表示:“消费者们希望能够随时随地使用计算设备,那样他们不但可以轻松地消费和创造内容,而且还可以通过各种不同的设备来共享和访问内容。不管是成熟市场还是新兴市场,移动都是目前市场重要的发展趋势。”
但是Gartner同时也在研究报告中补充指出,英特尔的新处理器可以帮助厂商改善设计和延长电池续航时间,那将在今年晚些时候推动Windows 8设备的销量增长。
分析师们还警告说,增长迅速的智能手机和平板电脑市场本身也面临着一些长期性问题,因为那些设备的生命周期正在延长。Gartner称:“市场一直在发生变化,许多消费者开始从高端平板电脑转向入门级平板电脑。预计入门级平板电脑所占份额的增长速度将超出预期水平,在今年季度,iPad Mini的销量已经占到iOS设备总销量的60%以上。”
Gartner称,随着越来越多的企业允许员工携带自己的设备上班,移动设备销量在所有计算设备总销量中所占的份额还将继续增长。