来源:中国安防展览网
时间:2013-06-26
近期,PPS网络电视历时一年自主研发,推出支持H.265标准的客户端“PPS影音V3.1.0”,在视频领域率先实现1080P全高清视频在线播放。此前,互联网视频行业广泛采取的视频压缩、传输标准是2003年推出的H.264标准,该标准在视频质量方面可以在带宽许可时达到1080p全高清水准。随着半导体技术的发展,解决了H.265计算复杂度的瓶颈后,在超高清监控应用方面,就像H.264替换之前的MPEG-2一样,H.265必然会替换现在的H.264技术。
H.265标准渐入佳境
随着用户对监控视频质量的要求越来越高,高清视频在安防监控中的应用越来越普及,由此带来了存储空间和成本的急剧上升。与现在正在使用的H.264编码技术相比,H.265的高压缩率特性能够节省一半左右的存储空间,从而显著降低了视频的存储成本。与H.264相比,H.265的本领是可以在维持画质基本不变的前提下,让数据传输带宽减少至H.264的一半。同时其还支持为7680×4320的分辨率,因此即使是2160P甚至更高级别的超高清视频同样可以通过H.265格式进行编码。
由于H.264宏块的限制,导致了视频处理过程中的负荷也大大增加。终使面对高清的高频次处理的问题上,有些力不从心的感觉。而相对于H.264,H.265在宏块类型上整整提升了一个层级,将原来16X16的模块类型提升到了32X32,64X64,乃至128X128的宏块。从而减少高清数字视频的宏块个数,减少用于描述宏块内容的参数信息,同时整形变换块大小也相应扩大,重提设备的压缩效率。
此外,H.265也采用了更新的运动矢量测试。除了上述提到的方面以外,H.265也在多核并行化工作的方面实现了更多的突破,在一些诸如WPP的新技术下,使其可以进行并行程度更高从而在满足各种需求的前提下,也能高价高效的实现压缩处理的工作。
通过上面的技术分析,我们发现H.265已经在很多的技术上实现了对H.264的全面超越。无论在功能还是性能上,H.265的功能特此都几乎对于前者有着覆盖性的进步,因此如果从这些方面看来,H.265的上位仅仅只是时间的问题。
不过,自从去年下半年开始运筹H.265以来,如今的H.265标准更多的还处于一种概念与研究的阶段,从问世到大规模的投产,再到市场的普及也注定需要一个过程。而对于这个过程的跨度,成本以及机器的性能无疑对于这段时间的长短有着直接的影响因素。
作为一个新生的压缩标准,研发的成本以及作为新产品的售价显然是用户无法控制的。但是对于用户来说,却能够依据自身的投入来进行市场的选择。而如果设备的价格虚高于技术的实际成本太多的话,那么市场的进展显然也会受到明显的影响,价格的筛选作用也注定在此时凸显。
除了价格影响以外,设备的更新率也关系到了H.265的普及速度。从目前的应用状况来看,这几年在监控系统的快速发展中,H.264几乎独占了所有的市场,并且在工作中很多时候也很好的完成了用户所需的监控任务。因此,面对很多刚刚配置的H.264设备,如果想要短时间之内进行更新换代的话,恐怕对于不少的系统来说是比赔钱的买卖。尤其对于中小用户的市场来说,H.265恐怕会显出更多的冗余。这样的话,H.265在初期所能踏入的市场也就十分有限了。而在笔者看来,这恐怕也会成为H.265在进入市场时,比价格因素更难逾越的阻碍。
总之,H.265的出现给我们的高清监控带来新的希望,尽管到目前来看,这只是一个初步成型的概念产品,不过很多领域对它的期待则早已迫不及待。从这个角度来说,虽然目前的应用状况对于H.265的普及还非常遥远,而H.265的问世之初也注定会有诸多的坎坷等待我们依靠更多的智慧来解决,不过H.265在未来的主导地位则早已经成为无可争议的事实。
H.265开启高清视频或成就新机遇
几年前,高清的概念,进入老百姓的生活,数字电视随即成为几大电视制造商打高清牌的主要诉求目标,一夜间似乎拥有一台能观看高清画质的数字电视成为每个电视厂商的主打诉求,然而电视厂商却有意忽略了一个重要概念,就是高清电视机只是收视高清频道的设备之一。用户仅购买高清电视机,并不能保证收视到高清频道,收视高清频道还需要一台高清机顶盒。只有用高清机顶盒,收视高清频道时,高清电视机才能派得上用场,否则,高清电视机只是客厅里的一个摆设。但不可否认的是,视频体验,高清是绝对的发展趋势。
如果说数字电视的高清体验要有赖于高清电视、高清机顶盒已经高清的信号,那么今年1月被国际电联(ITU)通过为下一代高清标准H.265则为互联网视频的高清之路带来了可能,
H.265标准全称为高效视频编码(HighEfficiencyVideoCoding,简称HEVC),在码流、编码质量、算法上有了相当大的改善和优化,通过提供更多不同的工具来降低码率,在同等带宽条件下,H.265将原有画质提升50%,带领在线视频从VCD至蓝光品质的跨越式发展,为网络视频行业带来新变革。
目前对于支持H.265的互联网视频的只有PPS、迅雷两家视频网站,相比较于PPS,迅雷目前所使用的技术非自主研发,对此PPS相关负责人表示:PPS自主研发,的优势在于,PPS的卓越的技术团队,可以根据用户体验,随时对新版本进行修改和优化,使用户时间体验到质的画质效果和流畅度。
对于用户来讲,视频网站的服务和内容是用户选择观看平台的不二之选,H.265为互联网高清视频之路提供了重要的依据,在目前互联网增长趋于饱和的大环境下,PPS等视频网站的高清之路能否带动整个行业的改变和增长?
为此有业内人士表示:高清视频标准的提升将使互联网视频行业从争夺版权、争夺流量转变到对技术的争夺阶段,H.265标准对计算机的运算能力和内存均提出较高要求,市场的大规模推广还需要一定条件,但毋庸置疑的是,视频领域优质的用户体验永远排在位,谁能掌握更高清晰度、更低带宽的传输标准,谁就能赢得稳定和广泛的互联网用户。
关于H.265标准
H.265是ITU-TVCEG继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到化设置。具体的研究内容包括:提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等。H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。