来源:我爱方案网
时间:2013-06-26
上海艾为电子(AWINIC)近期推出一款低功耗智能手势识别芯片AW9136,该产品集成电容式检测技术和LED呼吸灯驱动功能,内置完整的手势识别算法,可在手机待机状态下实现手势唤醒和呼吸灯效等应用。
唤醒手机、点亮屏幕或者让手机进入待机状态是终消费者每天频繁的操作,据统计,一个深度智能手机用户,每天对手机进行唤醒、点亮屏幕的操作次数可高达一百多次。对于普通的安卓手机,传统唤醒手机的操控方式是用户按一下手机电源(Power)键,这种操作的弊端一是电源键位置不统一,消费者不易适应;另外,随着智能机尺寸越来越大,唤醒手机操作往往需要单手上下移动甚至双手配合,并不符合人的使用习惯。采用艾为AW9136将手势识别与智能机唤醒、或进入待机状态等应用结合,极大地提高了操控便捷程度和用户体验。
“智能机时代,核战争持续、主平台迅速演进,在拼硬件性能的同时,如何能有特色的差异化设计、更好的用户体验来取悦消费者是手机制造商要考虑的一个重点任务。”上海艾为电子电容触控产品线产品经理丁俊表示:“手机在待机状态时,用手势唤醒手机是提升用户体验的一个非常好的功能,再加上酷炫的呼吸灯效果,也会是柜台促销一个很好的卖点。但是,在手机待机时要实现手势,一定要解决好功耗问题,现有的电容触控芯片,一是芯片本身功耗偏大,静态电流可能高达10mA,二是内部没有完整的手势识别算法,需要把数据上报到Baseband进行进一步的判断操作,这样不停地唤醒BaseBand会让手机的待机功耗大幅度增加。AW9136内部集成了完整的手势识别算法,正常工作时功耗仅为500uA;内置独有的精准的手势识别技术能避免因人为误操作、或误判断而导致手机被频繁的唤醒,使炫酷的手势识别应用与待机功耗之间达到平衡。”
图 上海艾为电子推出低功耗智能手势识别芯片AW9136
艾为AW9136可在智能机主屏幕下方的按键区域实现多种手势识别,如“双击”、“滑动”、“长按”等等。该产品基于电容式触摸检测原理,3路感应通路连接到电容触摸屏按键处,按键用ITO或FPC作感应面;当识别到设定的手势输入后向手机主芯片发出中断请求。作为新一代智能机的颠覆性应用体验,除了 “双击”唤醒手机、“长按”进入待机等典型应用外,用户还可以将自定义手势与某些Android应用软件搭配。例如,定义待机时,手指“双击”HOME键为唤醒功能、“向左滑动”直接进入音乐播放菜单、“向右滑动”打开拍照功能等,避免了传统操作方式中冗余的过程,给消费者带来更好的使用体验。
智能手势识别芯片AW9136特性如下:
·内部集成3路电容式触摸按键功能和6 路智能LED 呼吸灯驱动;
·内置完整手势识别算法,触摸事件的检测通过内部全定制DSP 处理器完成,可根据应用需求自定义滑动手势和点击,芯片内部自动判断触摸事件发生后再产生中断请求;
·6路智能LED 呼吸灯为共阳恒流源驱动、1024级PWM 调光,驱动电流8 级可调。呼吸灯效果可编程设置,灯效指令可下载到芯片内部RAM,,内部集成专用呼吸灯效处理器(ASP)执行用户设计的指令,控制LED 淡进、淡出等效果;
·芯片支持触摸事件与LED 灯效相结合,自定义的“滑动”、“双击”等触摸输入可与设计的呼吸灯效一一对应;
·低功耗工作,芯片静态电流为500uA。
AW9136 采用I2C 接口,在锂离子电池电压下工作,采用QFN3X3-20L 封装,已经量产,如需提供参考设计和样片,如需获取产品资料及样片,请联系艾为电子(AWINIC)市场人员或代理商。
相关阅读:
可实现语音、手势识别等多功能遥控平台解决方案
//www.52solution.com/digihome-art/80013930