• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星GALAXY S4 ZOOM抢先评测(图文)

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-26

分享至:
  •   智能相机(尼康S800c和三星GALAXY Camera)或者带有光学变焦的智能手机(A14 LEO)都不是今天才有,但是要把这两者结合等更巧妙,功能更先进,就要看三星推出的这款GALAXY S4 ZOOM。作为三星GALAXY S4系列的衍生品,ZOOM在设计上与S4其实并没有多少相似的地方,只不过是系统操作方式的承袭。

     

    三星Galaxy S4 Zoom 

      相对于三星里面鼎鼎大名的GALAXY Camera来说,ZOOM的出现更好的弥补了GALAXY Camera不能打电话的遗憾,尽管没有GALAXY Camera有21X光学变焦,但是实用的10X光变也同为让其他手机羡慕了。

     

      从整体来看,配置并不高端,4.3英寸qHD屏幕,双核1.5GHz处理器,1.5GB RAM+8GB ROM,运行安卓4.2操作系统。当然这台机是主打拍照功能,主要市场及定位都是喜欢拍照分享的人群。ZOOM配备了一颗1600万像素10倍光学变焦的主摄像头,并同时搭载了光学防抖技术以及氙气闪光灯。

      是手机也是相机的外观

      其实如果你真的当三星S4 ZOOM是一部手机来打电话的话,可能会遇到一丝丝的尴尬……

     

      作为一款跨界智能手机,三星GALAXY S4 ZOOM的外观颠覆了许多用户的传统思维,它正是一款智能手机与卡片数码相机的完美结合体,下面我们一起来剖析一下这款手机的大胆设计吧。

     

    S4 ZOOM手机正面

     

    S4 ZOOM手机背面

      从正面来看,三星经典的手机造型一目了然,与GALAXY S4的外观如出一辙,时尚而又大气。翻到背面,可以看到可伸缩式的镜头加上内置闪光灯,瞬间变身成为一款卡片数码相机了。

     

    屏幕顶部

     

    屏幕底部

  • 标签 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

    更多新闻