• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Atmel授权许可Sensinode的6LoWPAN软件堆栈

来源:中国电子网
时间:2013-06-26

分享至:

爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布已经与技术软件解决方案先驱企业和世界领导厂商Sensinode公司签署了授权许可6LoWPAN软件解决方案的协议,这将推动帮助构建物联网的智能联网无线产品的快速开发。

在这项协议中,Sensinode将授权许可其6LoWPAN堆栈和路由器解决方案NanoStack 2.0和NanoRouter 3.0与爱特梅尔的超低功率无线硬件平台共用,用于开发高功效IPv6-based嵌入式无线产品。

IPSO联盟主席Geoff Mulligan表示:“6LoWPAN是构建物联网的关键性组件,为用于传感器和控制网络的嵌入式IP网络提供主要效能。通过使用6LoWPAN 和IPv6,设备能够以相比其它专有协议和堆栈更小的代码和数据包大小来获得网络互操作性。”

Sensinode公司的NanoStack 2.0将与爱特梅尔的ATmega256RFR2无线MCU共用,同时NanoRouter 3.0支持爱特梅尔的SAM4E Cortex-M4 flash-based MCU 和 AT86RF231 或 AT86RF233超低功率IEEE 802.15.4 RF收发器,可以通过Atmel Studio 6中的嵌入式应用商店(Atmel Gallery)获取NanoStack 2.0 和NanoRouter 3.0固件。

技术市场研究机构ON World指出,到2017年全球范围将会付运10亿个无线传感器网络芯片组。其研究总监Mareca Hatler表示:“用于物联网领域的智能能源、智能照明和其它市场的端至端IP网络的需求不断增长,这将使得6LoWPAN成为未来五年增长快速的无线传感器网络技术之一。”

Sensinode 公司首席执行官Adam Gould表示:“物联网市场是一个快速增长的市场,我们非常高兴与爱特梅尔这样的微控制器企业合作,推动更多的设计人员构建智能联网设备。使用爱特梅尔先进的芯片组运行Sensinode NanoStack 和NanoRouter软件,尤其是结合本公司的 NanoServiceTM应用程序和管理平台,令客户能够短时间内将先进和功能强大的解决方案推向市场,我们期待继续与爱特梅尔公司合作。”

爱特梅尔无线解决方案总监Magnus Pedersen表示:“与Sensinode公司合作是爱特梅尔采取的另一项重要举措,以确保设计人员能够更快地将其智能联网设备推向市场。通过这项授权许可协议,设计人员现在拥有了构建需要物联网连接性之产品的所有必需硬件和软件组件,我们非常高兴与Sensinode公司合作。”

标签 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

更多新闻