• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

PCI-E 3.0固态硬盘诞生:4TB、4GB/s、18万天价!

来源:中国电子网
时间:2013-06-26

分享至:

LSI今天宣布推出全系列Nytro PCI-E固态存储新品,显眼的当属全球款基于PCI-E 3.0总线接口的固态硬盘“Nytro WarpDrive BFH8-3200”。

其实早在一年前,OCZ就展示了基于PCI-E 3.0接口的Z-Drive R5,但至今仍未发布。

LSI的这款产品是一个全高半长的扩展卡,采用eMLC企业级多层单元闪存,总容量4TB,实际可用容量3.2TB,是已有半高型号的两倍。

其系统接口为PCI-E 3.0 x8,理论双向带宽16GB/s,号称持续传输性能能够超过4GB/s,每秒事务处理多23.8万!

具体主控未披露,但是从DuraWrite架构上可以看出,显然是基于收购而来的SandForce,并且号称耐久性是标准主控的20倍甚至更多。

另外平均写入放大系数0.5,平均延迟小于50毫秒,支持动态冗余容量,自带辅助供电接口,操作系统广泛支持Windows、CentOS、FreeBSD、OEL、RHEL、SLES、Solaris,以及VMware。

价格么,请深呼吸——28995美元!17.8万元人民币!

同时发布的还有两款阵列卡Nytro MegaRAID 8110-4e、8120-4e,PCI-E 3.0 x8系统接口和MD2刀版样式,LSISAS2208 ROC双核RAID芯片处理器,自带1GB DDR3-1333缓存、200/800GB闪存(原始容量256GB/1TB),提供四个mini-SAS SFF8087 6Gbps接口,可连接多128台设备。

价格:2795美元、6995美元。

标签 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻