• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

“核战”爆发Tegra 4设备上市

来源:雷锋网
时间:2013-06-26

分享至:

 CES2013上,NVIDIA声势浩大地发布了新一代SoC——Tegra 4,它作为次时代的移动处理器,有着极其强大的性能。经过半年的等待,我们也终于迎来搭载Tegra 4设备的上市。

我们先回顾一下Tegra 4的规格,Tegra 4开发代号为“Wayne”,和上一代Tegra 3一样,也使用了“4+1”核(这下酷派又可以宣称是“五核”了…)的架构。当然,Tegra 4这其中的四核用的可是Cortex-A15,要比Tegra 3的Cortex-A9强上很多。此外,Tegra 4在制作工艺上使用了台积电的28nm HPL,也要比上一代的40nm强上很多。除了CPU端的强势之外,Tegra 4的GPU同样强劲,NVIDIA在Tegra 4上塞了72个ALU(老黄这造核弹能力太强了),Tegra 3上的是12个,GPU的运算能力也是现在强的。

批上市的Tegra 4设备有东芝的Android平板REGZA Tablet AT703和NVIDIA自家的Android游戏机Shield。下面我们先来看看AT703。AT703是东芝的10.1寸Android平板,配置上非常强劲。SoC方面当然是Tegra 4了,频率为1.8GHz。AT703还有2G RAM和32G ROM(支持tf卡扩展)。除了处理器的强势,AT703的屏幕分辨率也达到了2560*1600,PPI高达300,以往达到这样高度的平板也只有Nexus 10。官方宣称屏幕使用了“PixelPure LED”技术的TFT屏幕,具体表现如何还要看看真机的对比。另外,AT703的屏幕还使用了大猩猩玻璃第二代。AT703的后置摄像头达到了800万像素,这也是暂时平板里像素。AT703重量是671g,配上蓝牙键盘以后1.2kg。

除了机身性能强劲之外,AT703还有一个亮点是自带电磁式触控手写笔,而且带有1024级压感,方便在平板上作图。AT703也随机附送了一个蓝牙键盘,方便办公使用。

AT703的触控笔带有1024级的压感(Galaxy Note 2的触控笔也有1024级压根),给予用户更多创作空间。

蓝牙键盘和底座。

关于AT703的具体性能表现,请关注我们的上手评测。

除了东芝首发的Tegra 4平板,我们当然不能忘了老黄自家的Tegra 4游戏机Shield,它同样配备了Tegra 4处理器+2G Ram,ROM容量则比较小只有16G(支持tf卡扩展)。Shield的其他规格则亮点不算很多,屏幕是5英寸1280*720的触控屏。操控方面,除了自身的触屏,Shield还可以通过两个摇杆、一个D-Pad十字键、陀螺仪、重力感应等各种方式搭配操作。Shield使用了原生Android系统,除了可以运行Android游戏之外,它还可以和PC连接,操作PC的游戏(官方要求要配合GTX650以上的显卡才能正常工作)。

关于Shield的具体性能表现和可玩性,也请关注我们的上手评测。

Tegra 4的出现无疑让移动处理器的高端市场竞争愈发激烈,现在高端的市场还是Exynos 5410和骁龙600的天下,而下半年的Galaxy Note 3很可能会使用高频的Exynos 5410,骁龙800也将要在下半年上市,而Tegra 4能否在SoC大战中脱颖而出呢?

标签 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购

更多新闻