来源:息产业网
时间:2013-06-25
导读:中国移动一期建设的目标是实现地级以上城市的TD-LTE覆盖。“中国移动建设的这张TD-LTE网络是一张全新的网络,运营商期望这张网带给用户焕然一新的感觉。”上海贝尔副总裁李春亭表示,“因此建网的首要宗旨应该是实现好的用户体验。”
6月21日,中国移动在其官方网站上正式公布了TD-LTE无线主设备的招标公告。此次集采涉及全国31个省市,采购规模约为20.7万个基站,共计55万载扇。“这一轮大规模招标在8月份就会水落石出。”参与测试的一家设备企业人士告诉记者,“启动招标后,厂家答标需要一个月时间,同时也会提出报价,7月底标书将递交给中国移动,加上评标的两个星期,8月份TD-LTE一期市场格局就会明确。”
F与D组网方式仍有争论
上海贝尔提出以“D+F”实现覆盖;大唐移动建议以F频段为主连续覆盖。
中国移动一期建设的目标是实现地级以上城市的TD-LTE覆盖。“中国移动建设的这张TD-LTE网络是一张全新的网络,运营商期望这张网带给用户焕然一新的感觉。”上海贝尔副总裁李春亭表示,“因此建网的首要宗旨应该是实现好的用户体验。”
基于这一出发点,上海贝尔提出在中心城市以“D+F”的方式实现覆盖,在郊区建设F频段。“上海是典型的人口超密集城市,而且高楼密集。基于上海的特点,上海贝尔用D频段打造了一张非常好的网络。在南京是D频段+F频段的覆盖,在青岛实现了D频段连续覆盖。网络速度也比较理想,在上海复杂的条件下达到35Mbps,在南京实现了37Mbps,在青岛则实现了高速公路和室外连续覆盖达到31Mbps的平均下行数率。”李春亭说,“而竞争对手在杭州、广州用F频段升级的TD-LTE网络速率在10Mbps到20Mbps之间,两者有明显的差距。”
大唐移动的移动通信事业部总工程师蔡月民并不同意这种观点。“一期网络的组网,建议以F频段为主作为基础连续覆盖,个别站点D频段插花。”蔡月民认为,从网络质量的提升来看,D频段可以解决局部强干扰和网络结构不合理的问题,但网络整体上保持同频组网的结构。针对长期业务发展的支撑能力,蔡月民提出,在F频段连续覆盖的基础上,重点城市的主城区再部署一层D频段的容量层,D频段也做到区域性连续覆盖;容量高需求区域D频段可配置多个载波;对于话务需求特别高的区域可使用小型化基站建设D频段热点覆盖。
混合组网或成趋势
长期看来,中国移动的室外网络部署方向一定是F+D的多频段网络。
“尽快建设并形成一张连续覆盖的全国性的广域覆盖网,是网络建设初期的主要目标。在以覆盖主导的建设阶段,在除密集城区或城市中心以外的区域,F频段传播特性优于D频段的特点能被很好地利用以降低网络建设的成本,现网设备的升级也使得F频段部署比新建快速。”诺基亚西门子相关人士表示,“尽管如此,F频段的使用并不是任意的。”
在使用F频段部署TD-LTE网络时,一个重要的因素需要考虑,即TD-S网络业务发展产生的容量增长将可能用到F频段的资源。按照中国移动的TD-S市场发展趋势,至2012年年底TD-S的用户量是8800万,至2013年将达到2亿。在部分区域,TD-S用户数量越来越庞大,TD-S用户数量的快速增长与TD-S现网有限带宽之间的矛盾将越来越突出,需要考虑F频段升级给TD-S网络发展带来的影响。在必要的情况下,将预留F频段给TD-S网络扩容,以增加TD-S的带宽,缓解供需矛盾。这样的区域,通常也属于话务密集区,站址密度相对较高,频段传播差异对网络建设的影响不明显,而频段资源的多少将影响网络的建设发展。因此,这样的区域可以考虑以D频段新建部署TD-LTE网络。
“频率是无线网络中宝贵的资源,不同频率在不同的场景下表现出不同的特质。就F频段和D频段而言,F频段尽管传播特性较好,但资源相对少,又要兼顾TD-S网络的发展。D频段尽管传播特性略差,但其资源丰富,有190MHz带宽。”该位人士认为,按照中国移动已有的市场,获得其中的40MHz~60MHz的带宽应该不是问题,“移动网络的建设和发展目标不仅仅是连续覆盖,更重要的是容量。因此,长期看来,中国移动的室外网络部署方向一定是F+D的多频段网络。”