消费性电子产品汰换周期愈来愈短,且功能复杂度不断提高,使得系统研发人员面临缩短产品开发时间的严峻挑战。所幸,现今自动化测试系统已开始导入开放式FPGA,将有助EDA开发环境与
量测软体
的整合,让工程师可同时进行系统设计与测试,加快研发时程。
目前测试工程师所面临的挑战之一,即是个人观念局限于目前的技术中而停滞不前,因此,本文特别提供技术趋势的相关知识,针对测试与量测产业,探讨足以影响整个产业的重要技术与方法。
设计与测试并行为大势所趋
对目前的研发单位来说,缩短产品开发周期几乎是首要任务,特别是汽车与航太产业。要缩短开发时间的方法之一,就是同时进行设计与测试,这样的产品开发模式常以「V-diagram」模型(图1)表示。这些产业的终产品,往往形成高复杂度「系统中的系统」;而V-diagram左边为「设计」,右边则为「测试」,其背后的概念,就是在开发出完整系统之前,先初步测试、检验子系统以达更高效率。只要是需要高度监控环境的产业,就常见到如V-diagram的同步设计/测试方法,而且目前已有其他类型的装置或产业逐步采用相关实例。以半导体和消费性电子产业为例,其「短暂的产品使用周期」与「不断提高的产品复杂度」特性,都是缩短产品开发时间的瓶颈。
图1 V-diagram产品开发模型
根据2009年麦肯锡(McKinsey)针对半导体产业设计的问卷研究结果,半导体产业「产品生命周期」几乎是汽车产业的三分之一而已。另一份麦肯锡问卷研究亦指出,半导体新产品设计的平均开发时间约为19个月,因此,研究人员归纳出「研发完整度(R&D Excellence)」为加速开发时程的主要关键。
基于商业需求,产品开发过程必须更重视研发完整度,因此电子产业已愈来愈趋向设计与测试并行。要强化此实例的主要方式,就是提高电子设计自动化(EDA)模拟软体与测试软体之间的连结。
提高EDA/测试软体连结
若要了解模拟软体在产品设计流程中的角色,必须先了解软体在产品开发的「设计」与「测试」阶段有何作用。在初始的设计/模拟期间,EDA软体可针对模拟产品的物理或电子行为(Electrical Behavior)建立模型(图2)。EDA软体基本上属于公用程式,即根据一系列的输入,透过数学模型而呈现受测物(DUT)的输出,再将相关度量结果提供予设计工程师。
图2 软体于产品开发阶段所扮演的角色
在开发产品的检验/认证阶段,软体使用条件仅有些许不同,主要是能自动量测实际的原型即可。但检验/认证阶段所需的量测演算法,亦与EDA软体工具所使用的演算法相同,这点则和设计/模拟阶段类似。
目前EDA软体正在发展中的功能,就是要于EDA环境与测试软体之间,提高软体连结功能的层级。更进一步解释,这种连结功能就是要让现有的EDA软体环境可驱动量测软体,并且量测自动化环境可自动连结EDA设计环境。
衔接设计与测试软体环境的优点之一,即于设计程序的初期,软体即可提供更丰富的量测演算法。工程师不仅可于设计初期进一步了解自己的设计,其模拟作业亦能整合检验/认证程序所取得的资料。第二项优点,则是让测试工程师在设计程序中,即可加速开发有用的测试程式码,以利缩短复杂产品的上市时间。
透过EDA软体进行量测 产品设计周期大幅缩短
EDA与测试软体连结而改善设计程序的方法,就是提供更丰富的量测功能。基本上,EDA工具将透过行为模式(Behavioral Model)预测全新设计的行为。可惜的是,固定模式的设计均是透过量测准则进行检验,与检验终产品所用的量测准则大不相同,因此难以整合已模拟与已量测的资料。目前业界正朝向「从设计到测试共用单一工具链」的一条鞭方法,让工程师可尽早将量测作业带入设计流程。
明导国际(Mentor Graphics)副总裁兼系统层级工程部门经理Serge Leef表示,在衔接EDA工具与测试软体之后,工程师可于产品开发期间同时设计测试工作台,并于设计程序中尽早获得测试报告。由于工程师能同时进行开发与测试结果,而不是像以前必须依序完成作业,因此能大幅缩短设计周期。
先以行动电话的多重模式射频(RF)功率放大器(PA)为例,此类元件的传统设计方式,即使用如AWR Microwave Office的RF EDA工具。透过EDA环境,工程师可透过模拟作业而取得RF特性参数,如效率、增益、1dB压缩点(Compression Point)等,但终产品所必须满足的RF量测准则,却又是专为行动电话标准(如全球行动通讯系统/增强数据率演进(GSM/EDGE)、宽频分码多工(WCDMA)、长程演进计划(LTE))所建立。
在此之前,因为量测复杂度的不同,往往须实际量测DUT,才能透过衡量标准(如LTE错误向量幅度(EVM)与邻近通道泄漏比(ACLR))的「标准规格」而取得量测资料。但现在由于EDA软体与自动化软体可衔接,让工程师可于模拟装置上建构EDA环境,进而使用完整的量测演算法。也因为如此,工程师在设计初期即可找出复杂产品或系统相关的问题,亦等于缩短设计时间。
行为模型助力 设计/量测同时进行
在整合设计与测试实例的第二个趋势,就是利用EDA所产生的行为模型,加速开发产品检验/认证,并制作测试软体。在此之前,让产品设计程序效率低落的原因之一,就是特定产品的测试程式码开发缓慢,甚至要等到首次测试实体原型之后。不论是特性描述或生产测试程式码,若要能加快开发程序,好透过软体制作既定设计的原型并直接做为DUT。透过此方式,工程师将可以于产品设计期间同时,开发特性描述与生产测试软体,进而加速上市时间。
以美敦力(Medtronic)为例,该公司近就针对心率调节器开发而选用此设计方式。美敦力透过特殊设计的新软体套件衔接EDA环境与量测软体,连接软体环境之后,工程师可于制作实际硬体之前就开发出测试工作台,而透过此设计方式而达到的平行机制,让工程师能因此加速产品上市时间。
在提升工程设计完整度的过程中,整合「设计实例」与「测试实例」的重要度将愈来愈被突显。由于EDA与量测软体间愈来愈紧密,工程师将能于未来数年之内更有效利用EDA软体,以取得更完整的模拟作业,并让EDA模拟功能强化检验与生产测试的程序。
FPGA启动下世代量测仪器革命
过去20多年来,「微处理器架构、可由使用者设计程式的量测演算法」已成主流概念,让测试系统可迅速接受不断变动的客制化测试需求。此方法亦即所谓的虚拟仪控,且供应商亦继续设法设计其他仪器优势--更高效能、提高客制化程度、更广泛采用现成技术、降低测试系统成本等。
如果说微处理器带动虚拟仪控的革命,那么现场可编程闸阵列(FPGA)就又启动了下个阶段。FPGA用于仪器之中已有数年,举例来说,目前高频宽示波器虽可搜集大量资料,但使用者并无法迅速分析所有资料。这些装置上的硬体定义演算法一般均建置于FPGA,以执行资料分析与缩减(平均、触发、波形数学)、运算统计(平均值、标准差、值、小值)、处理资料以利显示,后为使用者呈现有意义的结果。这些功能虽然确有其价值,但却无法突显FPGA潜在功能,在大部分条件下,使用者并无法将客制化量测演算法部署至FPGA。
量测硬体上的开放式FPGA,可为仅有处理器的系统提供多项优势。基于FPGA的强大运算功能,将可达到更高的测试传输率与更广的测试范围,进而缩短测试时间并降低投资成本。微处理器所无法达到的测试作业,亦可透过FPGA的低延迟特性而建置。FPGA既有的平行机制,可达到真正的多执行序测试,甚至超越多核心处理器。在即时测试的硬体排序与待测物控制程序中,FPGA更扮演关键角色。
由产业研究公司Frost & Sullivan所发表的2011年模组化仪控市场研究指出,由Altera与赛灵思(Xilinx)等公司对FPGA功能的提升,将对测试与量测应用影响深远,对需要高精确度与快速处理功能的客户而言尤为如此,目前市场上有愈来愈多的开放式FPGA产品。
虽然市面上已有许多硬体可供选择,但大多数的量测演算法都是针对虚拟仪控的微处理器部分所开发。基于资料形态、程式设计模型、特定硬体属性(如时序限制)等的不同,并无法简单移至FPGA继续使用。厂商要开发专业且稳定的FPGA量测矽智财(IP)须具备专业知