• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NI扩大PXI测试辐射范围 趋重软件构建生态系统 (1)

来源:21ic
时间:2013-06-25

分享至:

随着无线通信技术的发展,不仅带来移动终端设备行业的变革,也使得测试仪器仪表行业发生翻天覆地的变化,测试仪表仪器正趋向平台化、多模化、网络化、智能化和自动化等方向大步迈进,这将有利于降低成本、提高效率和提高测试的精度。

PXI是一种基于PC技术的面向测试测量和自动化应用的平台,在推动平台发展的主要力量之一的美国国家仪器公司(以下简称 NI )的努力下,经过十几年的发展其已成为主流的模块化仪器平台之一。相比于传统仪器,基于PXI的模块化仪器系统具有更轻便的体积、更低的成本、更高的性能并且兼具高度灵活、极易升级、用户自定义性等特点。

NI射频和微波测试经理ErikJohnson在接受C114专访时表示,PXI平台本身具备的这些特性特别适合运用到射频测试领域,涵盖多种无线标准测试以及前瞻性研究,另外,移动设备的变革也暗示着测试和测量行业一个重要发展趋势就是以软件为中心构建的 生态系统 。

紧随无线标准不断演进的步伐

据ErikJohnson介绍,使用PXI平台来进行射频测试,除了可利用PXI平台本身模块化的结构,通过增添射频模块来升级原先的测试系统,还可通过使用不断升级的各种通信标准工具包来针对一直演进的无线通信标准进行测试。

“在无线标准协议越来越多元,且设备复杂度与日俱增的同时,必须降低无线网络的测试成本,保有高的测试精准度,并且缩短特性测试时间”ErikJohnson表示,“以WLAN协议举例,从早802.11a/b/g到802.11n再到如今的802.11ac其数据吞吐量成几何倍数增加,这为终端测试厂商带来极大挑战”

针对802.11ac标准协议,ErikJohnson表示:“NI去年发布了基于PXI构架的矢量信号收发仪(VST),配合NILabVIEWFPGA模块,构建灵活自定义WLAN测试系统,高通通过使用此系统测试,比单使用PXI提高了10倍速度,比传统台式仪器方案提高了200倍速度。”

相比其他厂商测试产品,ErikJohnson指出:“802.11ac需要多种带宽的支持,其中需要能支持160M的传输的带宽,而实现的方式有两种,其中一种是通过两个独立的频带拼在一起,对于台式仪器来讲,需要两个射频接收仪器,并且这两台仪器需要具备很强的同步性。而使用基于PXI平台的VST,就可很容易进行同步。”

另外,ErikJohnson表示:“EVM是进行802.11ac测试的很重要的一个指标,而VST具有业界低的EVM值,同时 PXI测试 方案可很容易进行升级,比如未来802.11ad协议就将开始商用,PXI平台这样一个软件定义的架构就可以通过更新软件来升级测试系统。”

标签 NI PXI测试 辐射范围 生态系统 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻