• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NFC手机:2017年全球将售10亿部

来源:息产业网
时间:2013-06-25

分享至:

  导读:根据美国调研公司Berg Insight报告显示,2012年全球NFC智能手机销量增长了300%,达到1.4亿部,是2011年的4倍。报告称,在未来几年内,NFC智能手机的年复合增长率将达到48.2%,并于2017年达到10亿部。去年,全球十大手机厂商一共推出了100多款NFC手机。

  从NFC支付的整个过程来看,NFC终端主要分为两部分:一是发送端,也就是通常提到的具有NFC功能的手机;另一个是接收端,主要包括支持NFC的POS机。只有“一头一尾”两部分终端协同发展,NFC手机支付才能够大面积推广应用。

  “现在大部分人手中的手机都不具备NFC功能,所以尽管像北京、杭州等城市已经推出‘手机刷公交卡’的NFC支付方式,但是真正用得上的人还很少。”在谈到国内NFC手机支付的发展情况时,业内人士向记者透露。而导致国内市面上NFC手机寥寥的原因之一是标准不统一。在中国,原来有2个基本的标准——由中国银联主导的13.56MHz标准和由中国移动主导的2.45GHz标准。直到去年,才由中国人民银行、工业和信息化部、国家标准化管理委员会等部门组织中国银联及3家通信运营商,对手机支付业务的发展达成一致意见,决定采用中国银联的13.56MHz标准。

  解决了标准的问题,不论是手机生产商、销售商,还是通信运营商、银行等都开始发力,市场上对NFC手机的需求也猛增。根据美国调研公司Berg Insight报告显示,2012年全球NFC智能手机销量增长了300%,达到1.4亿部,是2011年的4倍。报告称,在未来几年内,NFC智能手机的年复合增长率将达到48.2%,并于2017年达到10亿部。去年,全球十大手机厂商一共推出了100多款NFC手机。目前市场上推出的智能手机,像三星的Galaxy S4、诺基亚的Lumia920/800等都支持NFC功能。随着当前用户手机的更新速度加快,未来1~2年很多人的手机都会更换成支持NFC功能的新手机,因此主推手机支付的企业如通信运营商、银行等正在大量采购这样的智能手机。例如,记者从中国移动了解到,预计到今年9月底,中国移动将有超过20款TD-SCDMA NFC手机上市,有数款TD-LTE手机上市,并涵盖国内外主要手机品牌,价位全面覆盖从500元~5000元各个档位,同时支持版本的Android系统和Windows Phone系统,预计全年将实现千万级的NFC终端销售。

  当然,除了手机需要支持NFC功能以外,目前手机里的SIM卡也需要进行NFC功能改造,在SIM卡中专门开辟出一块存储空间作为电子钱包,将通信功能和金融功能融合。像中国移动已经推出了橙色标识的NFC专属SIM卡,每张SIM卡都有500K可用空间,可同时存储10余个NFC支付应用。目前,中国移动的手机用户到指定营业厅就可以免费换领SIM卡。

  手机支付的后一环是业务受理,即刷卡。以前POS机受理的都是银行的IC卡,通过接触式刷卡完成支付过程。要实现手机的近场支付,必须对现有的POS机进行改造。目前银联在全国已经有超过120万台支持“闪付”的终端。到今年年底,90%的POS机都将进行改造,可以刷POS机的地方基本上就可以使用NFC功能。未来这个数字还将进一步增加,而各银行也在铺设支持NFC的POS终端。

  微观点

  @Marvell中国:话说NFC在美国和欧洲开启商用后就一发不可收拾。2010年谷歌就把NFC协议加入了Android中;欧洲包括沃达丰在内的运营商很早就开始在德国、法国试点,现在包括波兰、意大利的手机支付项目都开始落地了。ABI Research预计到2016年,NFC芯片组出货量将达15亿片。据预测,NFC下一个爆发阵地就是中国。

  @Steven李政:NFC技术在美国已经没有那么流行了,但老外们竟然很惊奇地发现,GEAK给予了NFC新的诠释,可能并不是什么惊天动地的大创新,但正是这样的创新才是老外们欣赏的。老外评论这种只要握一握手就能交换信息的创意,是非常令人感兴趣的,同时,不用手去划屏幕,只是握住手机就能解锁也是很有趣的。

  @法新:如何打发乘地铁的时光?迈阿密广告学院的学生在纽约地铁内设置了一个虚拟图书馆,贴在车厢上的图书架内置近场通信技术,如果对某本书感兴趣,可使用配置NFC技术的手机扫描一下,即可免费阅读前10页,走出地铁后,该读物的实体书位置会被推送至地图首页,引导购买。

  @银视通信息科技有限公司:谷歌基于近场通信的支付产品谷歌钱包一直未能打开局面,不久前谷歌还关停了另外一个支付产品Checkout。有分析人士指出,谷歌、合作伙伴以及零售业对于NFC应用前景过分乐观,是谷歌钱包以及NFC支付错失移动支付高速增长良机的主要原因。

  @酷果平台:索尼、HTC等厂商希望NFC芯片手机能取代信用卡现金;移动运营商、谷歌等希望移动钱包能占据移动支付市场份额;零售商期望利用NFC的地理定位功能。但目前现状是:消费者更愿意掏钱包而非智能手机。Gartner研究发现,71%的移动支付是资金转账,各种账单支付排在第二,而购买商品仅在第三。

  @草包工程师:我要当个送水工,每个水瓶都有RFID芯片,用NFC手机能读取到罐装信息及水质信息。随身携带手持终端,配送任务的下达及完成情况与实际0秒误差。小车装有带GPS的车载电脑,线路优化无需操心,控制中心除了能知道我在哪还能帮我下载点播的歌曲。

标签 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻