【导读】日前,Synopsys宣布发布为化实现所有系统级芯片处理器内核的标准单元库和存储器套件。新的DesignWare HPC设计套件为CPU、GPU和DSP的内核带来了卓越的性能、功耗和面积。
新品亮点:
• 同一个包括标准单元库和存储器实例的设计套件(以下简称设计套件)可优化一个系统级芯片(SoC)上的
所有处理器内核,该设计套件包括超高密度的存储器编译器和超过
125种全新的标准单元和存储器实例
• 可使主CPU内核的性能提高达
10%,GPU内核功耗降低达
25%、面积缩小达
10%,如Imagination Technologies公司的PowerVR Series6 IP内核
• 与重要合作伙伴紧密合作开发,包括:
Imagination Technologies、
CEVA和
芯源科技(VeriSilicon)
• 通过Synopsys的FastOpt服务,在短短的
四到六周内即可实现优化的处理器内核
为加速芯片和电子系统创新而提供软件、知识产权(IP)及服务的全球性供应商新思科技公司(Synopsys, Inc.)日前发布其专为支持多种处理器内核的优化实现而设计的套件,以作为DesignWare Duet嵌入式存储器以及逻辑库IP组合的扩展。此次发布的全新DesignWare HPC(高性能内核)设计套件包括一整套高速和高密度存储器实例和标准单元库,它们可使SoC设计师优化其片上CPU、GPU和DSP IP内核,以实现的速度、小的面积或低的功耗,或针对其特殊的应用需求实现上述三者的化平衡。
图 Synopsys 逻辑产品市场经理介绍新的标准单元库及存储套件