来源:互联网
时间:2013-06-25
苹果的去三星化终于迈出了关键的一步,“抢亲的”就是台积电:业内消息称,台积电及其IC设计服务伙伴创意电子(GlobalUniChip)已经与苹果签订了一纸三年合约,将利用其20nm、16nm、10nm等多代工艺为苹果制造未来的A系列处理器。据称,台积电将从今年7月份开始,使用20nm工艺小批量生产苹果A8处理器,12月之后投入量产。
台积电的20nm工厂目前还在安装设备,预计到2014年季度的时候,每月能生产5万块晶圆。
这其中的很大一部分,约有2万块晶圆的产能,未来能够升级到16nm工艺,用来生产苹果的A9、A9X,但预计要到2014年第三季度末才能投产。
A8会用于明年初发布的新款iPhone,A9/A9X则分别会用在更遥远的iPhone、iPad上
,但是还没听说会有A8X。(这种命名方式很邪恶,到时候大家就得区分两个A9了:一个是苹果的处理器型号,一个是ARM的架构。)
这也就意味着,今年发布的iPhone、iPad注定都是过渡版本,处理器上不可能有太大变化,毕竟28nm工艺的限制在哪儿摆着。
至于台积电是否将成为苹果A8、A9系列处理器的代工厂,三星是否继续参与,目前还无法确认。
位于台湾南部的台积电Fab12工厂四期、五期、六期都将成为苹果A系列处理器的独享生产基地,初步产能6000-10000块晶圆,2014年逐步提升。
台积电此前曾经披露过,16nmFinFET工艺将在20nm大规模投产后一年跟进量产(GF也宣称其20-14nm会有这个速度),后者的风险性试产已在今年季度开始。