来源:中国电子网
时间:2013-06-25
GlobalFoundries全球营销执行副总裁MichaelNoonen披露称,该公司正在进行大范围、大规模的扩张,尤其是增加美国纽约、新加坡工厂的产能,以满足半导体客户移动设备的需求。
目前,GF纽约州的Fab8工厂已经能每月生产6万块300毫米晶圆。这座工厂的28nm生产线已经终成熟,并赢得了联发科、瑞芯微等客户的大批订单,正在向更新工艺进发。
GF还称,已经向客户发出了20nm工艺的芯片样品,供产品设计和验证,同时还加速了14nmFinFET3D晶体管工艺的开发,已经做好准备在2013年底左右投入试验性生产。这两种工艺都会在Fab8出炉。
如果顺利的话,这将成为GF历史上投产时间接近的两代工艺。
除了Fab8,GF在德国德累斯顿老本营的Fab1每月能出产8万块300毫米晶圆,主攻45nm/32nm工艺;从新加坡特许半导体购买的Fab7工厂也在扩产,以40nm或更老工艺为主;今年三月还为从茂德(ProMOS)那里收购而来的300毫米晶圆厂购买了1000多件生产设备,目前正在部署之中。
MichaelNoonen预计,GF2014年全年的产能将达到100万块300毫米晶圆。