• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

一个WP开发者眼中Android和iOS的前景

来源:
时间:2013-06-24

分享至:

  一、前因

  近在犹豫,要不要开始学习一下Android或者IOS的开发。由于从没有彻底的了解过这两个平台的前景,而我又是一个不愿意只看眼前利益的人,因此,我发了一条微博,请做Windows Phone的同行们帮我分析一下,他们中已经有一些已经在做这两个平台的开发了。微博内容:如果要你在Android开发和IOS开发之间选择一个,你会选择哪一个?为什么?我想学习其中之一,但是选择很重要。“IOS应用更挣钱”什么的就不说了,我更希望自己的决定能对未来影响大一些,而不是眼前。

  回复的选择几乎差不多,但是Android略多一点。原因基本上是以下几种:磨练技术、开源、屌丝买不起IOS开发工具和设备。选择IOS的原因是这样的:Android适配问题严重、IOS用户较高端、Android开发人员较多(貌似IOS也不少吧)。“手机应用开发者认为Android比iOS更有前途”、“评论:iOS 平台是新时期的 Windows 平台” 文章中写的一些观点,想必大家也都有上面的这些想法和看法,但是关键是如何能从这些答案中找出你想要的答案。

  二、“前景”是什么意思?

  首先“前景”是多久?“前景”是站在开发者角度,还是用户角度?如果你选择一个平台,你是希望赚钱?还是希望做出好的产品?是希望自己能兼职做App挣更多钱?还是希望自己能在未来的事业中站稳脚跟?这些是你需要想好的,特别是对还没有入门,但是想要入门的同学们。

  我得出的结论是:

  1. 从开发者角度来说:如果你的目的是短期内赚钱(非工资)或者短期内创业,那么选IOS;如果你想把它当作你的事业来发展,那么选择Android。

  i. 为什么是短期?因为5年以后的事情,需要按照当时的情况分析

  ii. 安全性和行业秩序上来讲,IOS会比较好(得益于封闭)

  ii. 开源、硬件厂商的竞争、google的创新会慢慢的引领android走向霸主地位,但是是很久很久以后。据说4.1以后的android在界面等方面有了不小的进步,跟IOS的差距小了。

  iv. 相对而言ios开发门槛稍微高一点,而android则更方便一些高不成低不就的老java转型,一般做symbian的转ios多些,就总量来讲差不多是1:10的关系(本人没参与过实际开发,这里引用 @刘宇桐_SandCu 的观点)

  v. (欢迎更多有过实际开发经验的开发者给予指导意见,特别是供有其他语言/平台开发经验的人转型的意见)

  2. 从用户角度来说(长远的、缓慢的):IOS用户会逐渐向Android和Windows Phone平台转移,直至一个平衡点。

  i. IOS越发的乏味。在成为街机之前我就想到了,火起来的越快,没落的也快,否极泰来、泰极否来的道理。“街机",让中国——的市场 中的用户感觉到了平庸,他们需要的是炫耀,哪怕根本不会用,也正因为这样,更多的富人、高质量用户改用三星NoteII或者S3、S4。

  ii. 大家都在卖肾、卖血、问家长伸手要,这样的用户还会有钱买应用吗?应该是去越狱了。

  iii. IOS未来用户质量的下降、炫耀心理(绝不平庸心理)、Android硬件厂商的竞争(导致硬件和外观越来越好)、Android定制系统的竞争(导致用户体验和设计越来越好)会导致IOS高端用户转移,IOS如果未来想发展低端机器那么会加重用户质量下降。

  iv. IOS和Android的图标已经没有可炫耀的地方了,不管怎么定制,icon也总是那几个样子,这也是用户有点腻的心理。而WP的Metro设计把用户的注意力从Icon(现在可以理解成只是一个符号了,尽管再漂亮的设计也会腻)转移到了“信息”(tile可动态显示信息),信息是时刻变化的,不存在这个问题。女神如果同意做你女友,如果不是因为你喜欢他的心灵或者性格,只是因为外貌,那么迟早会分手,因为会看腻,时间长了,那就是个符号。这也是为什么我很喜欢Metro的原因。

  3. 从市场角度来说:IOS不会开放(发展瓶颈);Google不会对Android封闭(弊端依旧无法解决);微软不会只满足于每年收点专利授权费用,它会用这些钱投入WP和Windows(还有Office等其他业务)赚取更多地钱(而不是像大部分中国人,宁愿只当房东,不工作,不会想到用房租作为资金来源,创造更大的价值)。

  i. 你会说WP也没开放啊,而且目前来看也存在适配问题,只不过不严重。是的,作为后来者,好处是可以避免不可挽回的错误(太开放),进展得慢有利于突破长远的瓶颈,而且凭着微软的实力,发展起来只是时间问题。

  ii Android可怕的是他的创新能力和搜索、地图等其他关键性业务。长远的看,是明朗的。

  4. 说一下Windows Phone。目前的问题是用户量小,因此一些前沿的、新鲜的应用,创业的公司,不会考虑WP版本(陌陌、啪啪、唱吧等等);第二,商店应用的整体质量不高(推广WP时为了使应用数量的数字好看些)。优势是安全性高、高质量游戏较多(来源于XBOX等),会吸引越来越多的注意力。对封闭的系统来说,应用的问题容易解决,关键在于时机。

  三、结束

  总之,如果没有大的、方向上的变化,那么足够长远的考虑(10年、20年或者更长),Android凭借业务扩大用户群体,IOS趋于平庸,WP会上升,但是终会是三分天下,还是会呈现Android为王、WP第二、IOS被摔在后面,都需要时间去验证。

标签 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻