来源:雷锋网
时间:2013-06-24
移动设备发展至今,通讯设备商正争相把自己的设备转移至与用户生活更为紧密的可穿戴设备。冀望能从中获得更多业务增长点与市场占有率。谣言中苹果的iWatch与已获得成功的Pebble都是很好的例子。不过,这款命名为“微笑”智能手表的设备定位有所不同,它已然是一部智能手机:同时配备运动个人助理、游戏机、社交网络与作为新闻订阅源的功能。
妳能想到的,还没想到的功能被揉进去了。Smile Smartwatch有着梦幻般的工业设计,此前我们还是只能在电影里见过这样的设备,创业者则希望把它做成内外兼修的多功能实用产品,在消费电子领域实现真正的突破。
Smile Smartwatch由两块屏幕(twin-display)组成。用户配戴起来就像一款面积较大的手镯,产品遵循了设计原型图里使用柔性屏幕的试验。首个版本做出来是是单色屏幕,现在已经换成全彩的OLED屏。
用户抬起手臂,上面的一块屏幕便会随之点亮。当用户手腕往上翻时,下面的一块屏幕也会被点亮。Smartwatch外沿采用了铝制外壳包裹,外层使用德国Schott公司的特制玻璃(S家的水晶杯送情人不错),机身防水又防震。
关于柔性屏幕,来自加州,已为这款产品努力四年的联合创始人Nick Koloskov解释道:
“我们曾经使用两个生产商的柔性屏幕,他们都很想争做市场里个吃螃蟹的厂商,后来我们的合作伙伴给公司承诺,将在年底前完成交货(这也是为何手表没有在年初时发布)。”
Koloskov还补充道,Smile不是类似Pebble的产品,屏幕的配置上已经可以媲美iPhone的屏幕,每一块屏幕的宽度都可以显示3个在iPhone 4S的icon。
Emopulse公司的创始人也很清楚,推出这样的产品是要直接面对苹果及三星这样的巨型硬件厂商竞争。不过他认为,生产一款能满足消费者预期的高质量屏幕,具备多种实用功能的产品是让团队持续研发的动力。相比而言,是否做只螃蟹显得并不那么重要了。
Smile运行基于Linux 人工智能操作系统的算法,其嵌入式设备里采用了能自行收集用户信息的生物传感器,这些数据可以用于某些自动化程序。
打比方说,用户看过几部电影,听了电台音乐后,系统会自动识别并标记用户行为,包括用户身体的反应,随着使用时间增多,推荐服务也变得更精准。传感器也同时使用了物理技术,相当于一个随身教练,监督你的日常生活保健。
Smile智能手表将搭载尚未发布的低功耗德州仪器TI OMAP 5处理器,其内置的GPU足以应对高清电影播放和游戏需求。Smile手表将配备2GB的系统内存,以及128GB或256GB的固态存储可供选择。
其它主要规格包括:一个nano-SIM卡槽,支持LTE、蓝牙连接与其他智能手机配对。主屏能自动切换日间和夜间模式,用户睡眠时期手机还可保持部分激活状态,来电将被转接到语音信箱,或通过发送邮件短信提醒来电者稍后再拨。
除了WiFi功能,Smile还将支持NFC与单点触摸功能,这是为日后信用卡支付及开电子锁功能设置的。所有的密码及个人账户信息都能被存储到设备中,通过加密措施,用户的个人信息在设备脱离感应区时都会被自动擦除。
物理连接方面,该设备会有一个可滑动的USB 3.0接头(据说也有防止手表脱落的功能)。虽然宣传片里提到了Smile将会搭配10 Gbps传输速度的雷电接口,不过Koloskov告知记者,在产品测试过程中还存在诸多不稳定因素,所以首版的产品将不会加入此项技术。
据开发者表示,Smile将内置2500 mAh电池,能维持设备两天的续航时间,在节点模式下能延长至7天。高配版本将会使用3000mAh的电池。
有点怪异的是,Smile不打算配备耳机插孔,公司主推其专有Puurepath音频技术,据称能为用户提供全方位无线音乐播放体验,能达到hi-fi级别(16-bit, 44.1/48 KHz)的CD播放质量(不是我说的),所以用户不需要自配耳机。多人分享模式时可使用立体声扬声器。
Smile强悍的一面是使用了三个摄像头与三个麦克风,主屏幕顶部有一个可用于视频电话会议的摄像头,顶部边缘的则是1200万像素、能支持录制1080p高清影像的摄像头,第三个摄像头被设置在Smile的侧面,用于扫描书条码及二维码等信息(视频里面有多个利用条码泡妞的场景)。
Smile也具备了类似Siri的语音识别,可以储存用户的自然语言。此时设备相当于一个个人数字化助手,用户搜寻信息、设置提醒、做笔记,系统能根据用户行为进行“学习”。
梦想是需要钱来实现的,为了使产品实现量产,Emopulse在Indiegogo上发布筹款项目,截止日期为7月11日号。128 GB型号的预购价为 480美元;有黑蓝色和四种尺寸可供选择。256 GB版本的价格为550美元。
开发者版的Smile目前还不包含无线充电功能,这一切都得等10月份的正式版推出。Emopulse打算在2014年上线Smile app商店,让更多的第三方开发者加入进来。
看完整个产品介绍,笔者还是对这类产品不免有些担心:智能手机再贴身,相信用户也很难像视频中的帅哥一样,睡觉时间也在手上绑着一块带有2500mAh电池的设备,商务人士的使用场景也相信不适应这款手机。