• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微软:Windows 8将改善医疗服务系统

来源:和讯科技
时间:2013-06-24

分享至:

微软公司全球医疗服务事业部高级总监Bill Crounse在近的一篇博客中提到,对医务工作者来说,Windows 8的重大价值不仅表现为大幅改善临床工作流程,更重要的是它有助于医院为病人提供更好的护理服务。

他认为,Windows 8在医疗系统的优势主要体现在三方面,1.确保医疗信息的安全性,安全性在医疗领域中至关重要,以至于其安全性必须进行整体规划,不能仅对终设备加密那么简单。Windows 8设备不仅可以全面加密,还可以直接加入医疗机构多年来一直投资完善的、安全的、可管理的基础架构中。可以说Windows 8率先推出了既能满足临床医生需求又能符合其供职医疗机构规定的安全性和规范性的设备。

2.提升用户体验,不管是在医院、诊所、医疗救治现场还是其它环境,医务工作者的工作环境都要求他们具备移动工作的能力。他们需要能够助其简化工作流程的解决方案。Windows 8催生了许多新型的硬件设备和组件,从而让医务工作者在设备种类和使用场景方面的选择性大大提高,同时也能确保用户在不同设备上的获得相同的用户使用体验。

3.促进沟通、协作,提高生产力,基于Windows 8平台开发的应用程序还带来了云计算强大的处理能力、便利性和成本节约,这些应用程序在医疗机构的应用将改变医务工作者之间、医患之间沟通的方式。此外,Windows 8企业版的全新“Windows to Go”实现了“将电脑装在口袋里”的超级功能,医务工作者仅凭一个可启动的USB记忆棒,就可以把任何计算机转换成安全的Windows 8企业电脑,实现移动工作。

在日前微软Windows 8医疗服务研讨会上,微软大中华区Windows产品部总经理韦青表示,Window 8解决的根本问题是操作系统,它也有很多的商用功能。对于医疗行业来说,一方面,它有很多细节的东西可以使治疗应用解决方案更有效。我们希望通过Windows 8,能让像医生这样的使用者,只把电脑当成是一种工具,而无需去学习怎么用;另一方面,我们需要和解决方案供应商一起将Windows 8在界面、系统管理、资源管理、无线管理等各方面的优势同真正的应用密切结合在一起,从而服务于医生和病人。

作为微软的重要战略伙伴,戴尔全球商用渠道企业系统及方案部大中华区总经理陈杰在会上表示,今天戴尔的解决方案,从前端的Windows 8一直到后端的SQL Server,到后端的服务器、操作系统,全都有微软的影子。通过这种整合化的解决方案,戴尔就对重点行业推出基于行业的解决方案,医疗就是一个部分。

同时,来自医疗行业的专家,也针对微软Windows 8医疗服务的发展方向与优势提出了自己的看法,北京大学人民医院信息中心主任刘帆表示,Windows 8 跨设备、跨终端的理念为医疗机构信息化提供了新的可能。北大人民医院从1996年开始做信息化,是微软的操作系统,升级到新的操作系统需要医院解决方案提供商将处方等各种系统能够平移,然后同时支持了跨终端的应用。也就是说在那一刹那,我们就可以拿着平板,拿着推车,在办公室里用一套软件解决所有的事情。

标签 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

更多新闻