来源:国际电子商情
时间:2011-08-10
ACS42200 产品系列均内置一个低功耗、高保真编解码器,用于平板电脑、便携式游戏机、个人导航设备、便携式投影机和扬声器底座等便携应用。器件还集成了四个用于内部和外部的所需时钟的可编程系统锁相环 (PLL)、DDX™ D 类功放、真正无电容器的耳机放大器、针对 3D 应用先进的内置音频处理能力以及低音和高音增强。
IDT 公司模拟和电源部高级市场总监 Patrick Griffith 表示:“将超高效的 DDX 技术和业界的时钟IP 技术整合,是IDT 结合模拟和数字优势创造价值的绝佳体现。集成的可编程锁相环 (PLL)、高效率及高保真音频可以一次解决若个挑战,使终产品更好、更小、更便宜,并更快到达消费者手中。ACS42200 扩展了 IDT 的计算音频产品组合,进一步加强了 IDT 为支持从笔记本电脑向平板电脑的过渡提供支持的厂商地位。”
四个集成的可编程系统锁相环 (PLL) 是 IDT 编解码器解决方案的独特之处,为系统应用处理器、USB 接口、辅助音频和其他子系统提供计时管理,使系统设计人员不再需要经常会出现购买长货期的、大型、成本昂贵的晶体和振荡器。同时,集成的扩频能力消除电磁干扰。此外,IDT 专利 DDX D 类功放技术能提供效率更高、比传统二进位 D 类功放解决方案功耗更低的性能,显著延长电池寿命 — 这正是新一代便携消费电子产品的关键要求。
可编程 DSP 过滤引擎是这些优势功能的进一步补充,通过动态处理、平衡、扬声器保护和使用小体积扬声器时更高的扬声器音量,能够丰富声音的音域。IDT 还提供全面的 Linux 和 Android 系统驱动器支持和调适工具,实现更快的上市时间,在扬声器选择和工业设计方面拥有灵活性。
供货
IDT ACS42200 系列目前已经向合格客户供货,采用 68-TLA (双排 QFN) 6x6mm 封装。ACS422Axx 和 ACS422Dxx 可分别提供模拟或视频麦克风支持,ACS422Maxx 和 ACS422MDxx 是单声道扬声器放大器版本。工厂编程定制的时钟配置可根据客户需求提供多种配置选择。对于有大宗订货需求的客户,IDT 可快速定制器件,提供不同级别的集成,如额外的音频处理、更多或更少锁相环等。