• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联想推新款Win8平板电脑和触屏笔记本

来源:新浪科技
时间:2013-06-24

分享至:
   
平板电脑Lenovo Miix
  新浪科技讯 北京时间6月22日上午消息,联想在本周五推出了多款Windows 8新产品,其中包括平板电脑Lenovo Miix,以及5款IdeaPad系列触屏笔记本电脑。

  Lenovo Miix是联想新一代混合型设备,配备一块10.1英寸IPS高清显示屏,分辨率为1366X768。这款平板电脑随机附带AccuType键盘保护套,能够以平板和笔记本两种模式使用。

  此外,Lenovo Miix采用双核英特尔凌动处理器,搭载Windows 8操作系统,拥有64GB存储空间,支持microSD卡插槽、Bluetooth 4.0、WiFi以及可选3G-GPS。Lenovo Miix机身重约1.2磅(约合0.54千克),厚度仅为0.4英寸(约合10.2毫米),续航时间可达10小时。这款产品将在今年夏天晚些时候上市,售价500美元起。

  联想还在周五推出了5款全新的IdeaPad系列笔记本电脑,分别是S400 Touch、S500 Touch、S210 Touch、U330 Touch和U430 Touch。这些设备都采用的Windows 8操作系统,并支持触控操作。

  IdeaPad S400 Touch和S500 Touch都采用第三代英特尔酷睿i5处理器,具备相当突出的图形处理能力。IdeaPad S210使用的则是英特尔酷睿i3处理器。这三款设备都支持Dolby Advanced Audio v2音效技术,提供身临其境的高质量多媒体体验。

  Lenovo Companion、Lenovo Support和Lenovo Cloud等众多联想应用,将帮助S系列用户分享数据,充分挖掘产品的潜力,而OneKey Recovery则会简化数据备份和恢复流程。S210是3款设备中为小巧的,屏幕尺寸仅为11.6英寸,而S400和S500的屏幕分别为14英寸和15.6英寸。S210 Touch、S400 Touch和S500 Touch的价格分别是429美元、449美元和579美元。

  两款IdeaPad U系列设备均采用第四代英特尔酷睿Haswell i7处理器,可选Nvidia GeForce独立显卡(支持DirectX 11),1TB机械硬盘+16GB固态硬盘,500GB机械硬盘+16GB NADA闪存,或256GB固态硬盘,720p或1080p显示屏。13.3英寸的U330售价799美元,而14英寸的U430售价为899美元。(清辰)

标签 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻