来源:电子工程网
时间:2013-06-21
“
神舟
十号”载人
航天
飞船
在酒泉卫星发射中心成功升空,并准确进入预定轨道,缔造了中国航天史上又一太空传奇。作为中国航天科技集团的信息化战略合作伙伴,
浪潮
集团有限公司 参与承建了以神舟号载人航天工程为载体的航天信息系统,浪潮品牌的设备直接服务于某任务子系统,并成为研发生产过程中极为重要的管理支撑系统。
航天信息系统直接涉及到对太空的探索,中间横亘着许多空间和时间上的难题。然而在对时空的探索中,数据信息是分析的基础,是实践的基石。如果没有及时而精确的数据支持,哪怕是一个小数点,结果就会截然不同,教训就会发人深省。因此,数据对于航天系统乃至航天事业至关重要。航天所产生数据是目前大数据中的大数据,那么这就对地面的数据接收存储系统提出了很高的要求:自主可控、大容量、高带宽、高可靠性,是航天领域存储必须具有的。 自主可控 随着科技的发展,国家加大了对关乎国家命脉的关键领域的信息化支持力度,要求涉及国家信息安全的核心领域信息系统要采用国产化设备。同时,随着“棱镜门”事件愈演愈烈,信息安全更加引起国家安全部门的重视。加大力度发展我国自主可控的设备,避免“后门”,成为国家当务之急,这为国内厂商带来了新的发展机遇。 航天科技是一个国家关乎国计民生的关键领域,现在更是关乎一个国家国防安全的核心领域,中国航天人经过几十年的奋斗,从无到有,再到今天神十的成功上天,一直坚持自主开发,自力更生,因为自主可控是航天领域核心的。对于航天领域,不但要求我们天上是中国自主可控的还要求我们地下(数据接收系统、存储、处理系统)都要做到自主可控。 大容量 航天所产生数据量极高,要求存储设备要具备海量存储数据的能力,不同于其他领域,对存储容量的要求是PB级,并具有良好的可扩展性,大容量是对存储的要求,“放得下”是基本的。这个“放得下”并不是简单的容量叠加,而是要能真正实现数据的共享,统一的命名空间;以中国资源卫星中心为例,数据可能会有很多类别,有实时接收的卫星数据、经过一级处理后产生的多种数据、二级甚至三级等数据,按不同研究领域的分类数据,这上百种的数据,每种数据类型各不相同,要求也各不相同,需要我们实现数据分层等多种高级数据管理要求。 高带宽 “放得进,取得出”是航天领域对存储的另一个基本要求。高带宽,从卫星传来的数据必须准确无误的接收下来,这对存储的带宽提出了很高的要求,一旦一个数据没有及时接收,就会导致整个卫星图像出现问题。而浪潮产品的存储性能便可适应航天数据的要求。 高可靠性 现在卫星发射要求的是“零窗口”的标准,“零窗口”追求“零失误、零差错、零故障、零缺陷、零遗漏”,实现“零窗口”要闯过道道难关。航天卫星实时往回传数据,地面接收数据的存储就要保持极高的可靠性,不允许有一秒钟宕机的可能。 AS10000海量存储系统是浪潮面向金融电信、勘探勘测、空天信息、生物工程、气象、高性能计算、能源等海量数据业务的广大客户,自主研发的拥有完全自主知识产权的产品,是国家“863”专项重大科研成果。AS10000同时支持NAS、IPSAN及FCSAN功能,融合iSCSI、FC、Infiniband及10Gb万兆主机接口,囊括了目前主流的存储网络架构及主机连接方式。AS10000海量存储系统平台能高效、合理整合用户目前的存储网络架构,统一部署和集中管理,降低能耗,降低整体拥有成本(TCO)。在提供网络存储系统各项功能的基础上,融合数据保护、容灾功能,是高可靠、高性能、智能化兼具的新一代存储系统平台。AS10000具有大容量、高可靠、高性能等特点,数据管理规模高达64PB 。AS10000的各项性能指标都完全可以满足航天应用,在中国资源卫星中心已成功部署了两期,承担了中国“高分一号星”整个地面处理系统。 功能描述: 横向扩展型(Scale-Out)存储系统 海量存储空间:可扩展至64PB存储容量 大规模扩展能力:扩展上百节点 高并发访问能力:支持60GB/s聚合带宽,可支持5000并发访问 自1970年,中国颗人造卫星“东方红一号”采用了浪潮研制生产的晶体管作为电子原件发射升空,到今天,浪潮参与了我国航空航天、信息安全等国家多个关键领域的信息化项目建设,浪潮始终坚持自主创新,为中国航天事业贡献着的一份力量。 消息来源:浪潮集团有限公司 |