来源:EEWORLD
时间:2013-06-21
【北京讯】2013年6月20日,全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) 今日宣布旗下双频802.11ac 无线接入点 (AP) 及网络客户端 (STA) 等设计参考获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台。从802.11n到新一代802.11ac,联发科技屡次受到Wi-Fi联盟肯定获选为国际无线通信协议兼容性测试的标准,再次证明联发科技在无线通讯领域上的地位与技术优势。
“恭喜联发科技获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台,”Wi-Fi联盟CEO Edgar Figueroa表示,“联发科技在本测试认证计划中的贡献,是Wi-Fi CERTIFIED™ ac这项的认证计划能成为产业标准的重要推手。”
联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示:“联发科技致力于将好的性能及不断创新的无线科技带给更多的消费者。我们在802.11ac测试平台计划就发挥了关键的作用,不仅提出促成技术底层协议的基本元素,联发科技业界的Wi-Fi技术也为下一代无线通信Wi-Fi CERTIFIED™ ac设定了连接速度与品质兼具的市场指标,同时成为各种802.11ac产品之间兼容性测试的标准。”
联发科技通过Wi-Fi CERTIFIED™ ac测试平台的802.11ac系列产品可大幅提高无线网络的连接速度、可靠性与品质,让消费者享受更好、更快的极速无线上网体验。
联发科日前即宣布推出新一代整合度更高、连接速度更快的802.11ac Wi-Fi解决方案 – MT7612x系列。MT7612x系列是业界个内建高效能、高精度即时定位 2.4GHz及5GHz功率放大器 (PA) 的2x2 802.11ac解决方案,专为无线路由器、宽频网络设备及USB dongles所设计,可提供网络连接品质及成本结构。欲了解更多详情请点击这里。