• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

同设备不同命 高层建筑门禁为何总失宠

来源:中关村在线
时间:2013-06-21

分享至:

    如今,门禁系统在我们的生活当中已经不算是什么新鲜的东西了。在我们此前的文章中,也曾经对小区门禁的应用进行过广泛的分析。的确,作为我们生活中重要的安全工具,门禁系统给我们的生活带来了更多的保障。

  不过,并非所有的地方都对门禁的应用是一个积极的态度,那么这个地方又是哪儿呢?答案其实很简单:那就是一些高层的建筑。

  利用率低下,高层建筑给门禁出难题

  如果随机做一个调查的话,恐怕我们身边门禁应用的比例不在少数。从总体来看,一些近十几年兴建的住宅小区无疑都是门禁应用的主要承载领域。不过,随着近来一些老小区开始对门禁系统的完善,门禁系统的应用比例划分也在发生着明显的变化。当前门禁应用与否的划分与住宅的使用年限的关系愈发的弱化,而楼层的高度则开始更多的成为影响着大家对于门禁取舍的主要因素。

    难道高层的住宅的用户真的就不如一些低矮住宅楼更需求门禁的应用么?对于这个问题恐怕还要从高层住宅的特点说起。如今,高层住宅楼的设计格局往往都是全楼的住户通过一两个出入口集中通行。如果我们以每层7户居民,每户为三口之家的话,一栋32层的建筑就有将近七百多人的人员容纳。

  因此,当将这七百人的出入都集中于一台门禁设备时,相关设备所能承载的压力可想而知。这对于当前许多门禁设备还处于发展期,设备稳定性以及承受力还着实有限的情况下,能够长久的保持一个稳定的工作状态,无疑是一个非常巨大的挑战。而如果投资方在门禁投入的资金并不充裕的话,我们几乎不用奢望这套"屡经洗礼"的设备能为我们服务太久的时间。

  而从另一个方面来说,庞大的人群容纳量也就意味着人流量的增加。当迎来早晚之类的通行高峰时,门禁系统几乎难以停歇,甚至连关门的需求都是几乎不需要的。而面对这些繁杂的人群,依次的验证输入对于用户来说显然是不现实的。因此在这个状态下,门禁的"安全性"反而成为了我们的累赘。于是乎,高层建筑对于门禁应用的抛弃也就不足为奇了。

  质量是根本,理念是保障

  其实通过上面的总结,我们可以将高层建筑门禁应用的失宠归结于如下两个方面:首先是门禁设备质量与稳定性的脆弱;再者就是使用频率的居高不下。

   

高层建筑门禁应用需要灵活化

  对于前者的问题来说,质量与稳定性的提升无疑是解决问题的根本。客观的说,如今门禁系统的发展还处在一个不平衡的阶段。许多产品在注重创新的同时,却没有关注稳定性的齐头并进,因此使我们经常遭遇到设备好用但是不长寿的尴尬。当然,便利性与体验性在我们的应用中固然重要,尤其对于通行量大的区域来说,应用性对于用户的选择也更有着决定作用。只是,如果能够让设备的承受力也能像应用性那样满足如此庞大用户需求的话,恐怕才能够让用户真正享受到这套系统的便利。

  而对于第二个问题,我们也要正视高使用率对于设备的损耗。因此,如果我们能够在原有的基础上,进行一定的通行分流,或许可以在为我们带来更宽裕的安全通道时,也减轻门禁系统在承受能力上的压力。或者,如果能够在不同的节点上进行分散控制验证,也同样是个分流的好办法。

  对于门禁系统在高层建筑应用中的尴尬,这更多的反映出了如今设备在环境适应能力上的尴尬,以及我们在使用上的不成熟。因此,这也就要求我们在面对一些特殊的环境时,要对相应的设备拥有更加智慧的使用方式。否则的话,一个能够为我们带来更多效益的系统,就可能在我们的亘古不变中,成为一个彻彻底底的累赘。

标签 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻