来源:安防展览网
时间:2013-06-21
有人说,安防一体机利用软硬件的集成来让统一安防变得更简单,安防设备将正式走向批发、零售等不同规模的商业性卖场。就意味着安防集成商的功能会在这一进程逐步弱化,面临着新一轮的洗牌。中国安防行业从传统报警、监控、门禁、对讲等多设备、多系统发展,到现在不断推出集成化、网络产品,技术概念不断深化。安防一体机的需求随之增加,逐渐成为行业新宠。
NSR或成安防行业新宠
目前,就行业技术发展和应用而言,主要有三个方向,一是产品结构及外观的更新升级,二是产品功能的功能深化或增加,三是产品技术应用的延伸和技术整合。外观和功能停留在行业内,容易造成重复、恶性竞争。而技术的应用创新,则可以开辟新的应用安防领域。NSR(安防一体机)是属于结构、外壳、功能、应用创新的哪一种,市场的路能走多远?
在集成化、网络化风潮中,不难发现各种技术的应用创新已经开始,从原来简单的几个功能融合,到现在的设备、系统地不断整合。NSR(安防一体机),英文全称NetworkSecurityRecorder,在2011年底深圳安博会上,当时厂家以新品向行业用户推荐,据技术负责人介绍,NSR(安防一体机)系列产品NSR-8488在应用上做到8路告警、8路视频/音频、4个读卡器、4个电锁、4组门磁输入,可以运用在连锁商铺、企业事业单位、别墅/智能楼寓、医院、学校等领域。从产品概念上来说,NSR将是未来市场的主流,尤其在商业领域的应用,它本身也是技术和产品的双重创新。
从行业发展上来说,安防必然进入一个到集成化、网络化的发展阶段。产品发展也将以新技术和新领域应用为主,而NSR将是这个产品发展的开端。相信2013年安防行业必然新品辈出,NSR也会在行业竞争中成为领头羊。
安防一体机优势凸显
NSR(安防一体机)的嵌入式集成功能,就是把软硬件集成起来,以一个设备、一个系统来实现多个设备、多个系统的功能。一直以来,安防集成商就是在做这个事儿,要找不同功能的硬件前后端设备和各种相应的软件,不仅考虑它们如何集中管理,还必须测试它们相互的兼容性,这无疑是他们的主要功能。而NSR(安防一体机)作为一个集中统一控制设备,已经解决软硬件核心的问题,你只需按控制设备要求选购标准化的前后端产品即可。集成化功能不需要安防集成商做复杂的测试和组装,变成了按要求选购、连接设备,对于安防集成商的要求更减化了。
NSR(安防一体机)采用完全标准化的接口,兼容性强,不存在选购指定产品。用户很容易购买到标准设备,这就增加了产品分销渠道的便利性和透明化。传统的安防集成商往往会指定产品,完全不顾及系统设备的整体成本给用户带来的压力,而且这种方式透明度也相当低。也就是说用户花相当高的成本获取较低的使用权益,性价比完全失衡,这也不符合市场的价值规律。从某种程度上来说,NSR(安防一体机)消除了市场中的不公平因素。市场价值规律必然要求,标准化集成控制设备的出现来引导市场往良性的方向发展。安防集成商通过信息沟通的不完全性来获取的只是短期暴利,市场的规范和产品的更新必然会消除这些影响发展的不良因素。
NSR(安防一体机)在硬件设备的连接上采用直插式,无需要中间转换及连接设备,直接连接。在项目的具体安装施工过程中,可同时连接监控摄像机、红外探头、对射、读卡器、电锁、门磁等多种设备,只需要拨线钳、螺丝刀就将外接设备与主控设备接好。NSR(安防一体机)可直接安装在前端,这就降低了布线的难度,不需要考虑不同的设备接入不同的控制器,甚至走不同的线路。前后端设备可完全统一走线方式,直接连接到同一个设备,布线相当简单。在设备的实际安装过程中,不需要施工人员有多高的专业素质,只需要简单布线即可完成。而安防专业布线是安防集成工程商的另一项重要功能,大量的耗材采购,包括线材、转接设备,也使用成本陡然上升,这无疑增加了用户费用上的负担。
减少系统设备的使用和维护成本,是NSR(安防一体机)的软硬件集成化特点,结合上位统一安全管理软件平台NSM的集中统一管理优势,将数据、设备、系统统一管理。用户只需操作一个平台,对视频、门禁、报警、考勤、巡更、访客多个子模块进行管理。不需要多个人员管理多个系统,有效降低系统的使用成本。由于是统一的一个系统,一种控制设备,一旦设备出现问题,比较容易检测。不需要支付昂贵的上门服务费,自己的管理人员就可以对系统进行初步检测,对出现问题的设备直接返厂维修或更换,也就不会出现多厂家设备检测互相推诿的问题。从某种程度上说,上门服务,特别是在保修期外的服务,是安防集成商另一创收的重要来源之一。
安防一体机逐步深入市场
中国安防行业终端市场应用主要分大型高端系统应用和中低端的单一设备应用。一方面是银行、电信、公安等多个大型系统的整合应用,他们本身有着专业的管理人员和第二次技术应用开发人员,属于相当专业的客户;另一方面是企事业办公、连锁店、网吧、出租房单一安防设备应用,一般都装监控设备,只能作为事后取证,对安全完全没有防护措施。2007年开始投入开发安防一体机,初步定义是DVR、门禁控制器、报警主机的结合体。历经四年的开发,开始连很多合适的元器件都找不到,不断更换方案,完全没有任何参照情况下,坚持一步步走下来。在这过程中,谁也不知道这是否能够成功,没有上游的供应商支持,需要自己寻找电子方案。新产品、新技术的开发,光有概念还不行,重要的是能够实施下去。
2011年,安防一体机的次公开亮相深圳安博会。在展会吸引了不少观众的眼球,清晰地把大家对安全的思维引入了一个更深的层次。此后,国内媒体纷纷对其进行采访,安全自动化、公共安全、慧聪等上不断的发布安防一体机的介绍、技术应用、市场分析方面的专业稿件。安防专业人士也开始对其频繁的评论,安防一体机已经成为行业的一个热点。很多安防、智能企业也开始致力于安防一体机的技术研究,以期在短的时间内推出新品。
随着安防一体机逐步深入市场,针对不同的需求将出各种类别的安防一体机。有一般的针对连锁店的小型安防一体机,4路视频,2个以上门禁管理;在针对智能建筑的大开型安防一体机,每个区域有8路视频,带4个门禁管理;当然,也会有专业性的安防一体机,也就是针对大中型项目需求。安防一体机是采用嵌入集成,具有体型小、功能全、效率高、安装方便等特点,被业内人士认为是有可能在未来的安防控制器市场上占据霸主地位的新一代主控设备。作为一项创新的嵌入式集成技术,安防一体机仍然存在很多不足,终端客户对其的不了解,旧安防系统的繁杂性阻碍新设备的进入。但这些只是新老转型的一个必经阶段,传统的制造商和中间商,为维护自己的短期的利益必然会抵制新品的进入。
实际上在过去二十多年,无论监控、门禁,还是报警,都已经得到的量的发展,为安防一体机的出现在垫定的坚实的技术基础。
越来越多的厂家更为重视软件集成多个系统,但是受硬件制衡,始终存在瓶颈。硬件的集成成功,意味着软件的管理也有一个质的飞跃。因此安防一体机在硬件功能完善和重要功能强化上,还有待于进一步研究、提高,软件的集成应用领域也有待于进一步扩大,这就为今后的安防一体机的发展提供了很大的空间。从某种意义上来说,安防一体机的产生,仅仅是一个开始。
从IT、通讯集成产品的发展来看,现在电子集成产品已经达到一个相当大的规模。手机从单一的通话到游戏、娱乐、生活和工作助理,已经达到一个相当高的集成度,在从某项强化性功能开始突破。目前,三大传统安防行业监控、门禁、报警,以监控的控制管理设备数量为多,其次为报警、门禁,竞争也达到白热化。国家对平安城市、物联网的投入,会大大的推动了安防一体机的产业化进程,使得安防产业的成长速度惊人。业内有关人士预言,2013-2015年将成为安防集成设备和系统的竞争焦点,安防集成设备大规模年代已经到来。预计年增长速度会超过100%,未来的安防一体机也会朝多元化方向发展,传统主控设备将逐步退出市场。
对于安防一体机的产生,我们认为它实际上是一个智能安防时代的开启,从一个系统分割时代到统一安全的时代。他必然会从一个开始逐步走向成熟,从市场统一到市场不断细分的过程。集成的功能由视频、门禁、报警到智能,越来越适应一般的商用性功能需求。设备操作日趋便利,发展方向分商用类和专业类。商业类则以设备功能集成为主,专业类更强化系统软件操作和远程网络管理。安全适时监控,以区域性布署为主,按区域进行协防和管理,网络结构可以多点平级,也可以是两到三层星级结构管理。相信随着安防一体机逐步深入市场,发展前景就会越来越清楚,产品更加趋于多元化。