来源:国际电子商情
时间:2011-08-10
Samsung Galaxy S II智能手机采用AndroidTM OS 2.3版本(即Gingerbread)操作系统,包含由爱特梅尔maXTouch 224E 控制器驱动的4.3英寸super AMOLED电容式触摸屏,该款智能手机的内存高达32GB,并配备800万象素的前置和后置摄像头、GPS及HSDPA和Wi-Fi连接功能。Galaxy S2包括TouchWiz 4.0接口,可与音乐、游戏和电子书阅读器连接。
通过爱特梅尔maXTouch 224E控制器,Samsung Galaxy S II用户可以体验不受限制的触摸、更快的响应速度、更高的准确度、更低的功耗和更出色的灵敏度。此外,E系列器件架构具有抗噪能力,即使采用质量较差的现货(after-market)充电器,或是设计存在其它“噪声”(如 WiFi和微波信号),也能提供完美的触摸体验。
爱特梅尔触摸产品高级行销经理Helen Francis表示:“三星公司继续开发市场上创新性的触摸智能手机。爱特梅尔增强maXTouch解决方案助力三星新一代智能手机触摸屏,我们为此感到兴奋。三星公司对爱特梅尔的触摸技术持有信心,这进一步证明爱特梅尔为创新性的触摸屏产品提供理想的解决方案,并在市场上保持地位。”
爱特梅尔maXTouch™ mXT112E控制器采用针对电容式感测而优化的Atmel先进的AVR® 架构的第三代电容式触摸引擎。