超过千名厂商代表参会,60家厂商产品展示,QRD迅猛发展
2013年6月20日,“携手·芯动·共赢”2013
高通合作伙伴峰会
在深圳召开,本次峰会由美国高通技术公司主办。期间,Qualcomm宣布推出多款骁龙200处理器及其参考设计平台(Qualcomm Reference Design,QRD),并联合合作伙伴展示了多款基于QRD的明星智能手机。出席本次大会的演讲嘉宾包括:美国高通技术公司高级副总裁兼大中华区首席运营官Jeff Lorbeck、美国高通技术公司副总裁颜辰巍,以及来自中国移动、中国电信、天宇朗通、海信等公司的特别嘉宾。
另据统计,大会还吸引了包括中国在内19个国家的超过千名软件开发商、硬件元器件提供商、手机厂商、运营商和分销商代表、以及媒体和分析师出席,60家硬件及软件厂商展示了他们专为QRD定制和优化的解决方案。参会各方给予QRD高度评价,认为该生态系统正蓬勃发展并日趋成熟。
QRD生态系统迅速壮大,新兴区域撬动未来增长机遇
本次大会距Qualcomm在1月份举办的合作伙伴峰会仅过去短短半年时间。而大会数据显示,截至目前,来自超过40家终端厂商已经在包括美国和法国在内的17个国家,推出了250余款基于QRD的智能终端,相比6个月前新增80余款。
这一高速发展的大背景是,新兴区域对于智能手机的需求量越来越大。数据显示,今年年初,中国已拥有全球多的智能手机用户,用户数为2.7亿;更值得关注的是,“2.7亿”只占到中国国内手机总用户的24%,中国等新兴区域发展潜力依然巨大。IDC预测称,从2011年到2016年,中国、巴西和印度的智能手机出货年复合增长将达26.2%、44%和57.5%,与之形成鲜明对比的是,美英等市场的增长率仅为12%左右。
谁来推动新兴区域快速发展?业界认为答案一定是“中国手机企业”。BI Intelligence数据称,巴西、俄罗斯、印度、中国等国是智能手机市场的未来。“更重要的是,在低成本市场中历练过的中国智能手机厂商有望引领智能手机向新兴国家的拓展。”
这一观点与美国高通技术公司高级副总裁兼大中华区首席运营官Jeff Lorbeck的判断相契合。他认为中国手机企业是联系多个新兴市场的纽带,而QRD正协助中国企业编织这一纽带。“我们的团队克服各种挑战,不断提高效率,降低开发成本,为中国厂商提供更多支持,去适应大众智能手机市场的需求。”他认为,大众市场智能手机也应具备良好的品质和先进的技术创新。QRD产品开发平台和软硬件生态系统能够帮助QRD客户以较低的成本,快速高效地推出面向全球市场的商用终端。
QRD计划正在进一步快速拓展以支持客户厂商的区域产品上市策略,充分利用Qualcomm在全球市场的商业资源和地位帮助终端厂商推出差异化产品并拓宽到新的区域。QRD计划提供完整的骁龙400系列和200系列处理器产品组合,涵盖2G、3G和LTE连接选项,支持终端厂商把握全球市场的机遇。此外,Qualcomm行业的创新技术、众多的软硬件选择、简化的定制服务,及满足各地区运营商需求的预测试和预验证,为包括中国企业在内的终端厂商提供了一个由众多硬件组件供应商和软件应用开发商组成的完整生态系统。
QRD帮助终端厂商实现差异化体验,增加用户黏性
Jeff Lorbeck表示,在新的移动时代,消费者青睐外形轻薄、时刻开机、时刻在线、具有强大图形多媒体能力的终端产品。在每一部QRD产品“心中”的骁龙处理器,具有高性能、低功耗、支持3G/LTE多模多频、支持WiFi、USB、蓝牙、广播等广泛连接选项、支持GPS、格洛纳斯(GLONASS)和北斗卫星导航等重要优势,其所集成的AdrenoTM GPU、DSP、ISP和传感器也为各种游戏、网页浏览、拍摄和其他应用的更佳体验创造了无限的可能性。
全球产业目前正处于从3G向4G的迁移中,而各个区域使用不同技术和频段从而带来更为复杂的连接需求。Qualcomm在LTE和多模多频方面具有显著优势,支持厂商面向推出高速、无缝连接的终端体验。在LTE领域, Qualcomm已经推出第三代LTE解决方案,在极为关键的载波聚合、容量负载和功耗效率方面遥遥于行业竞争。事实上,去年11月份,Qualcomm第三代Gobi TMLTE MDM9X25芯片已经向客户出样,该芯片支持现网所有制式,并支持HSPA+版本10和LTE Advanced,集成Wi-Fi 802.11ac。
Qualcomm日前推出的RF360前端解决方案也首次实现了单个终端支持所有LTE制式和频段的设计,支持七种网络制式(LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、EV-DO、CDMA 1x、TD-SCDMA和GSM/EDGE);同期发布的射频收发芯片WTR1625L,将支持所有蜂窝模式和2G、3G及4G/LTE频段,同时支持GPS、格洛纳斯和北斗。
除强大的连接能力外,QRD的终端合作厂商还充分受益于Qualcomm独有的Adreno图形处理、影像处理、音频、传感等技术以推出差异化的应用和服务体验。Adreno是Qualcomm为先进图形的高效渲染所专门定制的集成GPU,Adreno与骁龙处理器其他组件充分优化,支持高端3D、多屏运行和流畅的游戏和用户界面,从而为移动终端带来出色的图形体验和更低的功耗。影像体验方面,骁龙先进的影像技术能够实现一流的性能和效率,可用于OEM定制应用或第三方提供的拍摄应用。例如,为多款骁龙处理器优化的Arcsoft® CameraHawkTM应用可利用骁龙处理器业界的ISP、骁龙面部处理和降噪功能,实现增强的低光性能。此外,美国高通技术公司还推出了骁龙社交+集成社交网络解决方案,以及提供丰富3D音频效果的骁龙音频+解决方案,帮助终端厂商更快推出适应消费者需求的差异化产品。
骁龙QRD新品迭出,天语、海信发布骁龙400 QRD终端
针对不断增长的大众市场需求,美国高通技术公司在峰会期间宣布进一步拓展入门级产品线,推出全新的骁龙200 8x10和8x12处理器及其相应的QRD平台,从而为入门级智能手机带来强劲的多媒体能力和调制解调器技术的结合以及更长的电池寿命。骁龙200 8x10和8x12处理器使用28纳米制程技术,分别集成了双核和四核Cortex A7 CPU,集成Adreno 302图形处理器、双摄像头,支持快速充电1.0,支持Android、Windows Phone和Firefox操作系统的版本,支持RxD,以及通过单一多模调制解调器支持更快的数据传输、更低的掉线率和更好的连接体验。特别值得一提的是,8x10和8x12处理器特别针对中国市场和其他新兴市场的需求,支持TD-SCDMA和传输速率高达21Mbps的HSPA+ ,并支持各种SIM卡模式,包括双卡双待、双卡双通和三卡三待,并支持集成的IZat定位系统。新发布的骁龙200系列处理器及相应的QRD产品预期将于今年晚些时候面世。
而稍早前,Qualcomm还在Computex期间推出集成多模3G/LTE连接的全新骁龙400四核处理器(8926)及对应的QRD平台——现在骁龙400成为首个针对大众市场,同时提供集成多模3G/LTE连接的双核及四核处理器的产品系列,该处理器还集成了针对中国市场的调制解调器特性,包括支持TD-SCDMA、HSPA+,将继续支持双卡双待、双卡双通。也就是说,深受消费者和合作伙伴喜爱的骁龙400系列目前拥有双核及四核产品,且都支持3G/LTE,面向大众市场。
峰会期间,骁龙400 8x30处理器及其QRD平台大放异彩,深受瞩目。大量第三方测试结果证明,在网页浏览、卫星导航、游戏体验、网络连接及综合性能、功耗等各个方面,集成双核Krait CPU和Adreno 305 GPU、支持全制式的骁龙400 8x30处理器,均优于竞品四核处理器。
在峰会上,基于采用骁龙400 8930处理器的QRD平台,天宇朗通发布Touch 1智能终端,支持LTE TDD/3G多模。此外,海信也发布了采用QRD平台的智能手机T9和U9,分别支持TD-SCDMA和WCDMA。此外Qualcomm还集中展示了骁龙处理器及QRD平台的在音效、拍摄、图形处理方面的技术优势。
业界达成的共识是,QRD计划将技术创新、广泛的产品组合以及优化的设计相结合,并联合软件和元器件供应商以及工具和资源终端制造商,帮助合作伙伴以快速、经济有效的方式打造拥有差异化优势的商用终端。而此次合作伙伴峰会更是充分印证了Qualcomm对中国手机产业的一贯承诺,包括日臻完善的QRD计划、全面的芯片解决方案、广泛的产品路线图和无线调制解调器的技术。