介于新兴市场对于智能手机的需求量越来越大,美国
高通
公司(QCOM. NASDAQ)今天在深圳宣布,其全资子公司美国高通技术公司将扩展骁龙200系列处理器,新增六款双核及四核处理器,从而增强其入门级产品阵容。此外,高通强调了定位中低端的骁龙400系列8926芯片组对于中国市场的重要性。
“对于即将进入4G时代的中国市场来说,这颗芯片和中国移动的需求不谋而合,因为它同时支持TD-SCDMA和LTE制式。” 美国高通技术公司高级副总裁兼大中华区首席运营官Jeff Lorbeck在接受《财经日报》采访时指出,预计到2017年,从3G到TD-LTE(4G)的全球业务发展会实现70%的复合增长率,目前高通QRD计划提供完整的骁龙400系列和200系列处理器产品组合,涵盖2G、3G和LTE连接选项,支持终端厂商把握全球市场的机遇。
Jeff Lorbeck表示,相比于年初,高通已经降低了厂商在相关芯片的进入门槛。
数据显示,今年年初,中国已拥有全球多的智能手机用户,用户数为2.7亿;更值得关注的是,“2.7亿”只占到中国国内手机总用户的24%,中国等新兴区域发展潜力依然巨大。IDC预测称,从2011年到2016年,中国、巴西和印度的智能手机出货年复合增长将达26.2%、44%和57.5%,与之形成鲜明对比的是,美英等市场的增长率仅为12%左右。
“我们迫切地感觉到中国手机厂商对TD—LTE产品的需求,目前高通已经在寻求各种降低开发成本的方法为厂商提供支持。”Jeff Lorbeck认为,虽然目前
中国4G
网络暂时未能达到理想状态,但未来时机一旦成熟将会迎来市场爆发。(编辑:胡易)