• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器推出低功耗双通道按钮复位控制器

来源:EEWORLD
时间:2013-06-21

分享至:

 

2013 年 6 月 20 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向计步器、健身腕表 (fitness bands)、手机以及平板电脑等空间有限的低功耗应用推出两款微型按钮复位控制器。该双通道 TPS3420 与 TPS3421 功耗低,提供可选复位时间延迟,可增强系统稳定性。

支持嵌入式电池的便携式电子产品需要按钮复位控制器。在实践中,用户持续按住一个或两个外部按键一定时间,就可关闭便携式设备或产生复位。TPS3420 与 TPS3421 使用长时间输入延迟,不但可提供所需的系统复位,而且还可避免短时间按钮或按键按下产生复位。这种复位配置可在软件中断和硬系统复位之间实现差异化。这些定时器是 TI 按钮控制器系列的首批产品,可在需要提高效率时,确保系统全面硬复位。

TPS3420/1 的主要特性与优势
• 7.5 或 12.5 秒的可选输入延迟可避免无意中复位;
• 250nA 低静态电流可为便携式电子产品节省电源;
• 400 或 800 毫秒可选复位脉冲可实现灵活的初始化;
• 采用 1.45 毫米 × 1.0 毫米 × 0.55 毫米小型 SON 封装,电路板空间占用比同类竞争器件少 70%。

虽然 TI MSP430 微控制器 (MCU) 已经支持按钮中断,但 TPS3420 或 TPS3421 等外部按钮复位控制器与 TPS3839 等电压监控器配合,可进一步提高安全性。该控制器和监控器与 MSP430 MCU 保持隔离,可确保在其连接电源时复位。此外,TPS3420 与 TPS3421 还可消除 MSP430 MCU 监控按钮中断所需的处理功能。

TI 面向消费类电子的模拟产品
TI 种类繁多的电源管理及模拟信号链产品可为设计工程师创建创新型差异化消费类电子产品提供所需的高性能、低功耗以及高集成度。TI 正通过手势识别、触摸反馈、高级电池充电、音频以及健康技术等构建美好未来。欢迎了解 TI 模拟产品如何改善我们的生活、工作和娱乐:
 
供货情况与封装
采用 6 引脚 SON 封装的 TPS3420 与 TPS3421 按钮复位控制器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商订购。此外,TI 还针对需要单个按钮输入的应用提供 TPS3422。

标签 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻