• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

凌华科技推出新款PCI Express接口高速数字化仪

来源:EEWORLD
时间:2013-06-21

分享至:

 

    亚洲的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技推出新款PCI Express接口高速数字化仪PCIe-9852。PCIe-9852具备双通道、可执行14位分辨率及高达200 MS/s同步采样,并支持90 MHz高带宽传输及搭载1 GB DDR3内存。PCIe-9852精确的采样性能、支持高达800 MB/s数据传输能力和搭载加值信号平均技术,适用长时间、高速且连续性的数据采集测量应用,如分布式光纤温度感测,雷达信号采集、大气科学研究等应用。


    分布式光纤温度感测应用是指利用激光束打在光纤上,通过高度精密的仪器来测量散射光的信号强度,通过波长所产生的差异,来判断温度的变化。一般可应用在地铁隧道,或采矿、仓储、石油和天然气等设施长距离或大范围的监控。 凌华科技量测与自动化产品事业处资深产品总监吴幼倩表示。“凌华科技PCIe-9852具备双通道可同时接收散射的斯托克斯光及反斯托克斯光信号、高速高精度的采样性能可轻松处理30公里以上的信号测量,而信号平均技术可协助用户从连续性的数据中采集微小的信号变化,是此类测量应用的解决方案。”


    高采样率低失真,以及突出的动态范围性能
     凌华科技PCIe-9852具备14位高分辨率ADC和高达200 MS/s同步采样能力,其无杂散干扰动态范围(SFDR)为83 dB、信噪比(SNR,signal-to-noise)为62 dB及总谐波失真(THD,total harmonic distortion)为-81 dB,是市场上同类型数字化仪产品中拥有的动态范围性能的产品。PCIe-9852提供从正负0.2伏特到正负10伏特之间的多种输入档位选择、可利用软件选择高阻抗或50欧姆的输入阻抗、丰富的同步触发选项,提供用户的操作弹性。

    高达800MB/s资料传输能力,满足大量实时数据采集
基于第二代PCI Express技术,当PCIe-9852双通道以数据传输率(200 MS/s)工作时,可以高达800 MB/s的速度实现连续数据串流与PC主机间的传输,搭配8 x500 GB RAID系统(4TB),可长时间连续采集一小时以上。PCIe-9852结合了高带宽、双通道和1 GB的内存,对于需求大量实时数据采集与传输的应用领域,PCIe-9852提供其的选择。

    搭载加值平均信号技术
    凌华科技PCIe-9852搭载强大的平均信号技术,可收集连续采集的波形后进行平均计算,过滤掉多余的噪声,将噪声平均至零,以保证目标信号的真实度,适用于背景多噪声且重复的信号采集应用,如分布式光纤温度感测,或是雷达信号采集等。此技术由PCIe-9852上的FPGA实现,只需要通过调用API的函数即可完成计算,完全不占CPU资源,并可大幅提升测试效率。

    软件支持方面,凌华科技PCIe-9852支持丰富的操作系统包含Windows 8、Windows 7、 Windows XP、和Linux,并兼容第三方软件,如LabVIEW™和MATLAB®,通过凌华DAQPilot软件开发工具包,可协助用户快速完成程序的设计与应用。

标签 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻