• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

具有小谐波失真和效率的新功率因数控制器

来源:我爱方案网
时间:2013-06-20

分享至:

【导读】Intersil推出了在宽电压范围上具有小谐波失真和效率的新功率因数控制器ISL6730A。其有助于减小EMI滤波器尺寸、改善THD和PF并在宽输入电压和输出功率范围上提供效率。该技术还可小化过零失真、补偿输入滤波电容PF位移误差和使磁性元件尺寸减小多达66%。

全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出一款具有小谐波失真 (THD) 和高功率因数 (PF) 校正功能的有源功率因数控制器---ISL6730A。

ISL6730A在负电容技术方面实现了一项正在申请专利的研究突破,其有助于减小EMI滤波器尺寸、改善THD和PF并在宽输入电压和输出功率范围(85VAC - 270VAC输入电压和50W - 2kW输出功率)上提供效率。该技术还可小化过零失真、补偿输入滤波电容PF位移误差和使磁性元件尺寸减小多达66%。例如,在85W电源中,EMI滤波电感器可从150uH减小到56uH。小巧的外置元件有助于降低设计成本和提升性能。

该器件的优异功率因数校正性能兼容功率因数要求高于0.9的应用,例如ENERGY STAR Program Requirements for Computers Version 5.0(能源之星计划计算机要求5.0版)的现行要求。ISL6730A还利用集成的skip模式实现了优异的轻载高效率,同时包括一个内部箝位到12.5V的栅极驱动器,向外置功率MOSFET提供1.5A峰值驱动电流。



图 具有小谐波失真和效率的新功率因数控制器

具有全面保护、可靠的系统

ISL6730A有助于实现具有全面保护功能的可靠系统,包括逐周期过流、功率限制、过温、输入持续低压、输出过压和欠压保护。

特性和规格

负电容发生器帮助减小元件尺寸
宽输入电压和输出功率范围上的优异功率因数和总谐波失真
优异的轻负载效率
内部箝位到12.5V栅极驱动器向外置功率MOSFET提供1.5A峰值驱动电流

定价与供货

目前供应的ISL6730A采用紧凑型10引线MSOP封装,产品单价0.95美元起,1,000件起订。

相关阅读:
Samsung智能手机eMMC+LPDDR2存储器方案
//www.52solution.com/mobile-art/80013360 
可提供高性能、低漏电及动态功率的嵌入式存储器
//www.52solution.com/industrial-art/80014549   

标签 滤波电感 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻