来源:中国电子网
时间:2013-06-19
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布Secret Labs近发布的 “AGENT” 智能手表使用了爱特梅尔的SAM4S 和 tinyAVR®微控制器。
“AGENT” 智能手表结合使用SAM4S和tinyAVR 微控制器,为用户提供更长的电池寿命,其功耗比竞争解决方案减少一半以上。通过使用爱特梅尔tinyAVR微控制器中的专利picoPower® 技术,并且结合SAM4S微控制器的低功率RAM保持功能,实现了极低的功耗。tinyAVR MCU处理维护任务和事件,而SAM4S 基于ARM® MCU则处理操作系统和手表应用。这种组合优化了功率使用,并且使得较大的SAM4S微控制器尽可能长时间保持在睡眠模式。而且,这款新型智能手机在剩余电池寿命达到10% 时以智能方式进入飞行模式,即使在低电池功率条件下也能够实现传统的手表功能。
Secret Labs创办人Chris Walker表示:“我们很高兴推出这款具有能效且易于编程的智能手表,使用爱特梅尔的微控制器,我们现在可以提供具有丰富功能的极低功率手表。对于应用开发人员,我们提供了免费的软件开发套件,让他们方便地开发丰富用户生活的手表应用。”
“AGENT” 是具有1.28英寸户外可读显示屏、无线充电和蓝牙4.0的电池供电智能手表,这款手表还可显示来自智能手机的消息,并且集成第三方智能手机应用。新型智能手表具有防闪烁玻璃透镜和缝结具有特色的22mm腕带。
爱特梅尔高级产品市场经理Andreas Eieland表示:“我们看到更多的消费者使用智能手表以简化其忙碌的生活,对于Secret Labs选择爱特梅尔MCU助力其下一代智能手表系列,我们感到万分高兴。通过结合我们基于AVR和ARM的微控制器产品,爱特梅尔能够为这种新型智能产品提供合适的功率性能。而且,我们预期面向第三方开发人员的软件开发工具包将创造新的应用浪潮,从根本上简化消费者的生活并且增添全新的娱乐。我们期待与Secret Labs合作开发未来的设计。”
Secret Labs的 “AGENT” 智能手表现在通过Kickstarter供货。