来源:mydrivers
时间:2013-06-19
AMD在今天发布了在服务器领域的未来策略和产品规划路线图。AMD称,通过揭示创新产品和关键技术、满足快速发展的数据中心和云计算的需求,AMD将重新获取企业和数据中心服务器市场的份额。
这份路线图可谓喜忧参半。双路和四路市场上完全没有看到压路机(Steamroller)的影子,整个2014年仍然还是打桩机(Piledriver)。2014年季度虽然会推出新的“华沙”(Warsaw),但怎么看怎么都是个马甲:32nm工艺、12/16核心都和现在的Opteron 6300系列没什么区别,顶多也就是优化一下提升提升频率吧。
这似乎也预示着,明年的桌面市场上高端也没什么动静,压路机不会自个儿开过来。
单路市场倒成了重中之重,并且是双线齐飞。“柏林”(Berlin)将在2014年初登场,取代Opteron 3300系列,这显然就是桌面Kaveri APU的翻版,同样是28nm工艺、压路机CPU架构(多四核心)、支持HSA异构架构应用,而且除了APU,也还会有不带图形核心的独立CPU(屏蔽而已)。
AMD称,柏林的每瓦特浮点性能将可以达到现有端型号Opteron 6386 SE的几乎八倍。这么看压路机加异构计算确实会很猛。
值得关注的是“西雅图”(Seattle),因为它将是AMD的款ARM架构产品,也号称是业内一款来自久经考验服务器处理器厂商的64位ARM架构服务器SoC,此外还会是AMD款直接在芯片内整合SeaMicro Freedom Fabric密集计算互联系统的处理器,并整合了10GbE以太网控制器。
西雅图采用SoC单芯片设计,基于ARM 64位ARMv8架构的高性能版本Cortex-A57,拥有8、16个核心,主频可以达到或者超过2GHz,支持多128GB DRAM内存,还具备大量可以降低CPU占用率并提高能效的减压引擎(offload engine),并支持服务器加密、压缩。
它会取代发布不久的Opteron X2150/X1150,后者基于Kabini APU。
AMD将在2014年季度试产西雅图,下半年正式发布。