• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

PC阵营“反攻”:混合产品成“终极武器”

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-19

分享至:
  • PC 将死?这个已经困扰了PC阵营多时的魔咒,终于迎来了被打破的契机。

    在刚刚闭幕的2013年台北国际电脑展(Computex)上,全球IT大佬汇聚一堂。以 英特尔 、索尼、宏碁、华硕为代表的传统PC阵营抱团,围绕英特尔推出的第四代智能酷睿处理器,推出了一系列让人眼花缭乱的超极本、 平板电脑 以及“平板电脑+超级本”的混合设备,不断向市场释放“PC阵营即将逆袭”的信号。

    英特尔、索尼的多位高管在接受采访时均表示,P C、平板、智能手机三者之间的界限变得越来越模糊,PC需要重新定义,而这也是P C重生的机会所在。

    PC阵营“反攻”:押宝真正的超极本

    和当年苹果CEO乔布斯预言“PC已死”时的情形相比,现在整个PC阵营面临的形势更为严峻。权威市场研究机构ID C数据显示,2012年全球P C销售量下滑3.7%,这是十多年来首次出现年度下滑;2013年季度,全球PC销量同比更是大幅下滑14%,这是1994年来一次跌幅。

    IDC分析称,导致PC出货量大幅下滑的主要原因是平板电脑(主要是苹果iPad)的冲击:2012年平板电脑的总出货量高达1.445亿。据ID C预计,2013年平板电脑的出货量将同比增长58.7%,如果一直保持这个增速,那么平板电脑的出货量将在2013年赶超PC。

    为了对抗平板电脑的强烈冲击,PC阵营将宝押在了超极本上。早在2011年6月台北Computex上,英特尔就发布了“Ultrabook”(超极本)这一新的PC概念,不过,英特尔方面当时也说明,当时的超极本不过是概念产品,真正的超极本,要等到更新一代处理器出来后才能成熟。

    今年6月,英特尔成功实现2年前的愿景。在2013年台北国际电脑展上,英特尔推出了突破性的第四代智能酷睿处理器(代号为Haswell)。“配置了这种全新处理器的超极本,电池续航时间大幅延长,待机时间能达到十几天;其内置显示功能能够媲美独立显卡;开机能够缩短到3秒钟;触控功能迎合了消费者的使用需求……新的超极本将真正重新定义PC,重新定义移动计算。”英特尔中国客户端平台部总监张健在接受采访时表示。

    除了针对超极本的第四代智能酷睿处理器之外,英特尔还发布了新一代凌动系统级芯片(SoC),代号为“BayTrail”。张健表示,“采用这一系统的平板电脑,较前一代产品,将提升2倍的性能与3倍的图形显示能力,以及超长的电池续航时间与顶尖的安全解决方案。这也将帮助传统PC厂商推出更多具有竞争力的平板电脑产品。”

    混合产品成“终极武器”

    尽管去年的Computex也是以超极本为主打,但当时观众看到的只是一些更轻薄、更省电的传统笔记本电脑。而今年的Com putex展上,采用第四代智能酷睿处理器的超极本成为展会绝对的主角:可任意折叠、多角度翻转、轻松拆分的PC,可通过触控、声控、体感操控的PC,还有一些无法从外观辨识是PC的PC……传统PC业正迎来其涅盘的时刻。

    在这届Computex上推出的PC新品中,平板笔记本等混合设备占据大半队列,混合设备成为传统PC阵营反攻的“终极武器”。以索尼在这届Computex上推出的新品VAIODuo13超极本为例,Duo13是一款滑盖式超极本,可以实现传统电脑模式和平板模式迅速无缝转换。“一机二用是超极本相对于平板电脑的优势。随着技术的进步,PC、平板、智能手机三者的界限变得越来越模糊,混合设备将在今后大行其道。”索尼公司高级副总裁赤羽良介。今年Com putex的另一大亮点是:平板电脑也在走变形跨界的路子,展会上变形跨界平板占据了大部分比重。其中特色的要属华硕推出的全球首款笔记本、平板电脑及台式机三合一变形产品T ransform er BookT rio。这款产品采用了屏幕与键盘底座分离的设计,而键盘底座还可通过连接显示设备成为台式机,从而实现笔记本模式、平板电脑模式与台式机模式之间的相互转换。

  • 标签 PC 平板电脑 英特尔 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

    更多新闻